请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131M04EVM 主题中讨论的其他器件: ADS131M04
我的客户需要 ADS131M04EVM 的特定尺寸
需要卡片上的尺寸信息。 首选步骤文件
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户需要 ADS131M04EVM 的特定尺寸
需要卡片上的尺寸信息。 首选步骤文件
您好!
我不确定我们是否有步骤文件、但以下是 ADS131M04 EVM 子板和 PHI (PA007)主板的确切尺寸:
重量以克(g)为单位、L/W/H 以厘米(cm)为单位
说明 | 器件型号 | 制造商 | 重量 | 长度 | 宽度 | 高度 |
ADS131M04EVM;电路板; | DC044 | 应用工程师 | 85. | 12. | 6. | 1.5 |
PHI-EVM-控制器;电路板; | PA007 | 应用工程师 | 20.59. | 7.5. | 4. | 1.5 |
Yanni、
我能够从 ADS131M04EVM 生成此步进文件。 请注意、我目前没有 PHI 控制器的设计文件。 如果您需要该步骤文件、请告诉我、我也将研究生成该文件。
吴约瑟