This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:EVM 板的尺寸信息

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902226/ads131m04evm-dimensional-information-of-evm-board

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

我的客户需要 ADS131M04EVM 的特定尺寸

需要卡片上的尺寸信息。 首选步骤文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我们是否有步骤文件、但以下是 ADS131M04 EVM 子板和 PHI (PA007)主板的确切尺寸:

    重量以克(g)为单位、L/W/H 以厘米(cm)为单位

    说明 器件型号 制造商 重量 长度 宽度   高度
    ADS131M04EVM;电路板; DC044 应用工程师 85. 12. 6. 1.5
    PHI-EVM-控制器;电路板;   PA007 应用工程师 20.59. 7.5. 4. 1.5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部尺寸或安装孔上无任何影响。 我们尝试将其安装在非常初步的原型中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    我将需要了解我们是否可以生成一个步进文件。 您只需要 ADS131M04EVM 就需要这种器件、还是也需要 PHI 这样做?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    我能够从 ADS131M04EVM 生成此步进文件。 请注意、我目前没有 PHI 控制器的设计文件。 如果您需要该步骤文件、请告诉我、我也将研究生成该文件。

    吴约瑟

    e2e.ti.com/.../DC044A.step

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速转弯!! 这是完美的。 我们不需要另一个。