This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:测量 ADS1299中的直流信号

Guru**** 2551120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901899/ads1299-measure-dc-signal-in-ads1299

器件型号:ADS1299

大家好、

我的项目中使用 ADS1299的 IAM、我要求测量 ADS1299的体温以及 EEG 和 ECG 信号。

EEG 和 ECG 测量已完成、现在我的问题是能否测量来自 ADS1299的直流信号?

我的意思是说、当我触摸温度探头时、输出信号应像直流信号一样、根据温度保持或增加/减少到特定水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    当然、只需确保直流信号处于输入 PGA 的共模范围内即可。 您可能需要为输入通道配置不同的增益设置。