请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好、
我的项目中使用 ADS1299的 IAM、我要求测量 ADS1299的体温以及 EEG 和 ECG 信号。
EEG 和 ECG 测量已完成、现在我的问题是能否测量来自 ADS1299的直流信号?
我的意思是说、当我触摸温度探头时、输出信号应像直流信号一样、根据温度保持或增加/减少到特定水平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.