大家好、
你好。
我们的客户正在将 AFE5803用于某个应用、并希望优化功耗。 他知道可以通过设置寄存器函数来关闭未使用的通道。 但是、由于他正在使用平均功能(Avering_enable)、因此他不知道可以安全关闭哪些通道。
他的输入来自通道3 + 4 (在通道4上输出)、另一对输入来自通道5 + 6 (在通道5上输出)。 这是否意味着他可以关闭除通道4和5之外的所有功能? 这适用于 ADC 和 VCA 断电以及 LVDS 信号断电吗? 或者、ADC 和 VCA 是否需要使通道3-6保持开启状态、因为这些通道正在接收输入?
提前感谢!
艺术