This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:在平均模式下断电的通道

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914513/afe5803-channels-to-power-down-in-averaging-mode

器件型号:AFE5803

大家好、

你好。

我们的客户正在将 AFE5803用于某个应用、并希望优化功耗。 他知道可以通过设置寄存器函数来关闭未使用的通道。 但是、由于他正在使用平均功能(Avering_enable)、因此他不知道可以安全关闭哪些通道。

他的输入来自通道3 + 4 (在通道4上输出)、另一对输入来自通道5 + 6 (在通道5上输出)。 这是否意味着他可以关闭除通道4和5之外的所有功能? 这适用于 ADC 和 VCA 断电以及 LVDS 信号断电吗? 或者、ADC 和 VCA 是否需要使通道3-6保持开启状态、因为这些通道正在接收输入?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5803器件。

    我们很快就会回复您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您深入了解!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5803器件。

    有关 AFE5803器件的问题。

    AFE5803通道电源

    CH3~6需要处于激活状态。 否则平均值不起作用。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的回答。

    仅需确认一下、如果我们的客户在通道3和4上使用平均值计算、则需要将通道3至6配置为有效。 这是否适用于所有寄存器(ADC_PDN_CH<7:0>、POWER_DOWN_LVDS_CH<7:0>和 PDN_CH<7:0>)?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    你好。

    是否有关于此跟进调查的最新信息?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像跟踪这个。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显然、仅举一个例子:

    如果客户希望对通道3和通道4进行平均值计算、

    ADC_PDN_CH3=0、ADC_PDN_CH4 =0

    POWER_DOWN_LVDS_CH4 = 0

    PDN_CH3=0、PDN_CH4 =0

    如果已退化、则可以添加其他器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    你好。

    我们的客户对此有后续查询。 他有一些澄清。 据他说、  如果对通道3+4进行平均值计算、他应该为通道3的 LVDS 断电、使通道4通电。 他确实做到了这一点,但它不起作用。

    他实际上所做的是在通道3+4以及通道5+6上取平均值。 因此、他希望能够关闭通道3和5、使通道4和6通电。 但是、这不起作用。 相反、他需要关闭通道3和6、使通道4和5通电。 他认为这是一种差异。

    我将直接向客户推荐此帖子。 最好能直接传达他的情景。

    感谢您的帮助!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 AFE5803数据表第26页、

    使用平均模式时(Averaging_enable=1)

    通道1和通道2对通道3 LVDS 输出引脚求平均值

    因此 POWER-DOWN_LVDS_CH3=0

    通道3和通道4 LVDS 输出引脚的平均值计算

    因此 POWER-DOWN_LVDS_CH4 = 0

    通道5和通道6对通道5 LVDS 输出引脚求平均值

    因此 POWER-DOWN_LVDS_CH5=0

    通道7和通道8对通道6 LVDS 输出引脚求平均值

    因此 POWER-DOWN_LVDS_CH6=0

    如果是上述情况、则为

    然后您可以关闭

    POWER-DOWN_LVDS_CH1=1

    POWER-DOWN_LVDS_CH2=1

    POWER-DOWN_LVDS_CH7=1

    POWER-DOWN_LVDS_CH8=1

    谢谢!

    此致、