This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:JESD 输出通道的电压振幅

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918413/ads52j90-voltage-amplitude-of-jesd-output-lane

器件型号:ADS52J90

大家好、

我想 知道如何通过寄存器设置来增大 JESD 输出通道的电压振幅。

是否有符合我要求的配置寄存器?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我们将很快回答您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen-San、

    我期待您的回答。

    我有另一项请求。

    我的客户正在使用 ADS52J90EVM 进行评估。

    他们尝试使用该工具配置 PRBS 并收到错误警告。

    取消选中 PRBS_EN 时、将显示警告屏幕。

    然后在错误屏幕上按停止、工具将关闭。

    由于需要测试 PRBS 的输出、请发送用于设置 JESD 中 PRBS 输出的".cfg"文件。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您从数据表中可以看到的答案。

    另请参阅数据表。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen-San、

    感谢您的回答!

    我正在等待".cfg"文件的答案以设置 JESD"的 PRBS 输出。

    还有一个问题、

    用于 ADC 的 JESD 数据输出

    ·校验和

    ・CRC

    是否可以添加辅助数据以检查 JESD 数据的一致性、例如?  

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    是的、我们将继续为您研究这一问题!

    非常感谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从数据表中查看以下内容。

    谢谢!

    请查看数据表。

     谢谢!

    CFG 需要由客户设置。

    祝你度过美好的一天!

    此致、