This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ads1292r ECG 信号

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/910265/ads1292r-ads1292r-ecg-signal

器件型号:ADS1292R

问题描述:
测量方案:
1.左手背面(手表磨损的地方)接触一个电极,右手手指接触另一个电极;

在使用 ads1292r 进行测量期间、将出现以下现象:
1:当测量刚刚开始时、波形将被上拉或下拉、并可在很长时间后返回基线进行正常显示;
2.有时,与截断的顶部类似的矩形波会一直出现
3.有时,基线附近会出现非常粗糙的波形,并且无法看到心电图信号
4.有时会出现非常干净的波形,这是一个反相三角信号,不能看到 ECG 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个问题通常是由不断变化的接触阻抗引起的、正如您提到的、测量结果会稳定下来。 如果您已启用导联脱落检测、请尝试禁用此功能。 至于其余的问题,如果没有图片,很难说这是从哪里产生的。 为了应对这些不同现象并创建可靠的测量系统、需要进行软件更改和数字滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我们正在尝试关闭导联脱落检测功能、并查看此问题是否会消失。

    我们的应用是智能手表、两个电极(不锈钢材料)用于左腕和右手指。
    我们总是遇到这种现象:在开始时(可能长达10~20秒)、当我们只将手指放在右手边时、ECG 信号始终很差、
    但一段时间后、它可能会突然变得非常好。 测试仪未更改按压强度。 请参阅两张 ECG 信号图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭导联脱落检测是否有帮助?

    我不完全确定。 是否可能是显示器问题? 不清楚第一张图片是否只是第二张图片的"缩小"版本?  

    您可以查看从 ADC 发送到 MCU 的代码、以确认它们的幅度在10秒到20秒后是否增大? 这将有助于缩小问题所在的范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们关闭了检测、但似乎没有帮助。按如下所示关闭检测配置。 请帮助确认配置是否正确

    此外 、我们确认 MCU 从 ads1292r 获取的数据更大、而不是显示放大倍数

    无符号字符 ADS1x9xR_Register_Settings[15]={
    //设备 ID 读取 ONY
    0x00、
    //config1
    0x02、
    //CONFIG2
    0xA0、
    //LOFF
    0xF0、
    //CH1SET (PGA 增益= 6)
    0x60、//0x00、
    //CH2SET (PGA 增益= 6)
    0x60、//0x00、
    //RLD_SENS (默认值)
    0x2C、
    //LOFF_SENS (默认值)
    0x0F、
    //LOFF_STAT
    0x00、
    //RESP1
    0x02、
    //RESP2
    0x03、
    //GPIO
    0x0C
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确认:0x60的 CHXSET 将增益设置为12、而不是如图所示的6。 0x00将增益设置为6。  

    否则、寄存器设置看起来不错。  

    更有趣的是、ADS1292R 会发送更大的数据值来解决这一问题。 您能否在 ADS1292R 的输入引脚处进行测量、以确认数据的值是否在增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    在测试过程中、我们发现 当  CONFIG2设置为0xA0且 LOFF_SENS 设置为0x0F 时、导联脱落功能无法完全关闭。您需要将 CONFIG2设置为0xA0、将 LOFF_SENS 设置为0x00。完成此配置后、信号质量突变将不再发生。

    目前、我们仍在使用 ADS1292R 时遇到不良的 ECG 信号问题。 我们不确定是由电极材料(不锈钢316L)还是电极厚度引起的。 左侧电极的厚度为1.2mm、右侧手指的厚度为1.1mm。 有时我们可以看到良好的 ECG 信号、有时甚至不能看到。

    我们做了这样的实验:我们用两个细金属块(厚度0.2mm、材料不锈钢304)替换了上面提到的电极、ECG 信号变得更好。 厚度是否会严重影响 ECG 的信号质量? 根据我们的理解、材料不锈钢316L 优于304、细件不锈钢304的信号如何优于厚316L 的信号?

    期待您的大力支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常有趣。 我不确定为什么导联脱落会导致这种结果。 我将不得不对其进行思考。  

    遗憾的是、我对电极材料的厚度没有任何见解。 但是、系统/环境中可能存在噪声、更容易耦合到厚度较大的板上。 如果您可以提供比较的图片-它可能会帮助我确定可能的原因。