问题描述:
测量方案:
1.左手背面(手表磨损的地方)接触一个电极,右手手指接触另一个电极;
在使用 ads1292r 进行测量期间、将出现以下现象:
1:当测量刚刚开始时、波形将被上拉或下拉、并可在很长时间后返回基线进行正常显示;
2.有时,与截断的顶部类似的矩形波会一直出现
3.有时,基线附近会出现非常粗糙的波形,并且无法看到心电图信号
4.有时会出现非常干净的波形,这是一个反相三角信号,不能看到 ECG 信号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题描述:
测量方案:
1.左手背面(手表磨损的地方)接触一个电极,右手手指接触另一个电极;
在使用 ads1292r 进行测量期间、将出现以下现象:
1:当测量刚刚开始时、波形将被上拉或下拉、并可在很长时间后返回基线进行正常显示;
2.有时,与截断的顶部类似的矩形波会一直出现
3.有时,基线附近会出现非常粗糙的波形,并且无法看到心电图信号
4.有时会出现非常干净的波形,这是一个反相三角信号,不能看到 ECG 信号
您好,
我们关闭了检测、但似乎没有帮助。按如下所示关闭检测配置。 请帮助确认配置是否正确
此外 、我们确认 MCU 从 ads1292r 获取的数据更大、而不是显示放大倍数
无符号字符 ADS1x9xR_Register_Settings[15]={
//设备 ID 读取 ONY
0x00、
//config1
0x02、
//CONFIG2
0xA0、
//LOFF
0xF0、
//CH1SET (PGA 增益= 6)
0x60、//0x00、
//CH2SET (PGA 增益= 6)
0x60、//0x00、
//RLD_SENS (默认值)
0x2C、
//LOFF_SENS (默认值)
0x0F、
//LOFF_STAT
0x00、
//RESP1
0x02、
//RESP2
0x03、
//GPIO
0x0C
};
你(们)好
感谢您的回复。
在测试过程中、我们发现 当 CONFIG2设置为0xA0且 LOFF_SENS 设置为0x0F 时、导联脱落功能无法完全关闭。您需要将 CONFIG2设置为0xA0、将 LOFF_SENS 设置为0x00。完成此配置后、信号质量突变将不再发生。
目前、我们仍在使用 ADS1292R 时遇到不良的 ECG 信号问题。 我们不确定是由电极材料(不锈钢316L)还是电极厚度引起的。 左侧电极的厚度为1.2mm、右侧手指的厚度为1.1mm。 有时我们可以看到良好的 ECG 信号、有时甚至不能看到。
我们做了这样的实验:我们用两个细金属块(厚度0.2mm、材料不锈钢304)替换了上面提到的电极、ECG 信号变得更好。 厚度是否会严重影响 ECG 的信号质量? 根据我们的理解、材料不锈钢316L 优于304、细件不锈钢304的信号如何优于厚316L 的信号?
期待您的大力支持、谢谢!