器件型号:ADS8698EVM-PDK
您好!
请检查我们的问题。 我想征求您的意见。
接收到产品后、我分别尝试将5V 和3.3V 连接到外部电压端口 J32、J33。 顺便说一下、通过使用直流电源向 J32施加5V 电压、它仅消耗1.8V 电压并进入电流控制模式(无论对 J32上的5V 端口施加何种电压、电流都将流向其最大值)。 J32上的5V 端口和接地端似乎相互短路。
此外、我想问是否有办法在不使用外部电压 J32、J33的情况下打开产品。 据我所知、J32、J33似乎是唯一的使用方法、除非我们通过简单的采集卡和计算机连接向 ADC 施加电压。 如果有办法在不使用简易采集卡和外部电压端口 J32、J33的情况下打开电源、请告诉我们如何操作。
这次我购买新的 ADS8698-EVM 的原因是、我向我使用的 ADS8698-EVM 的 J33端口施加了高电流、并且3.3V 端口对地短路。 在这种情况下、用户是否有一种简单的方法来修复此故障? 我有焊接设备。
如果我无法解决此问题、请将其更换为新的。 我将等待您的快速回复。
谢谢你。