This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698EVM-PDK:ADS8698EVM-PDK 相关问题

Guru**** 2524370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8698, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918154/ads8698evm-pdk-ads8698evm-pdk-related-issues

器件型号:ADS8698EVM-PDK

您好!

请检查我们的问题。  我想征求您的意见。

接收到产品后、我分别尝试将5V 和3.3V 连接到外部电压端口 J32、J33。 顺便说一下、通过使用直流电源向 J32施加5V 电压、它仅消耗1.8V 电压并进入电流控制模式(无论对 J32上的5V 端口施加何种电压、电流都将流向其最大值)。 J32上的5V 端口和接地端似乎相互短路。

此外、我想问是否有办法在不使用外部电压 J32、J33的情况下打开产品。 据我所知、J32、J33似乎是唯一的使用方法、除非我们通过简单的采集卡和计算机连接向 ADC 施加电压。 如果有办法在不使用简易采集卡和外部电压端口 J32、J33的情况下打开电源、请告诉我们如何操作。

这次我购买新的 ADS8698-EVM 的原因是、我向我使用的 ADS8698-EVM 的 J33端口施加了高电流、并且3.3V 端口对地短路。 在这种情况下、用户是否有一种简单的方法来修复此故障? 我有焊接设备。

如果我无法解决此问题、请将其更换为新的。  我将等待您的快速回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七月、

    首先、当您向 J32施加5V 电源并向 J33施加3.3V 电源时、您是否已将 SDCC 连接并使用 EVM 板? 所有其他跳线的位置是什么? 您在电路板上的哪个位置看到了1.8V 电压?

     实际上、您不需要外部5V 和3.3V 电源、EVM 上的两个电源都已连接到 SDCC (5V_SDCC 和3V3_SDCC)并从 SDCC 获取电源。 J13上的跳线应置于引脚2和3位置、J17上的跳线应用于禁用 U9、J12和 J14上无跳线、ADC 可以在不使用 U4/U5放大器和 HVDD/HVSS 电源的情况下工作。 如果您想使用 U4/U5放大器、则必须为 J18提供外部 EXT_HVDD 和 EXT_HVSS、并使用跳线连接 J12和 J14上的引脚2和3、 由于 USB 端口的电流限制、您无法从 SDCC 的5V 电源(5V_SDCC)创建 HVDD abd HVSS 电源。

    使用 EVM 的另一种方法是、为 J32提供外部+5V 电源、您可以使用 SDCC 提供的3.3V 电源或为 J33提供+3.3V 电源、 但是、当您将 SDCC 连接到 EVM 时、应该移除 R78、否则电路板可能会损坏、因为两个电源连接在一起。  使用外部电源时、确保所有跳线都位于正确的位置:J13上的 PIN2-3、如果未使用 U4/U5、则在 J17上的跳线。  

    我不理解您的问题/故障、您是否意味着您错误地将 J33上的3.3V 输入接地并向 J33 (+5V 电源?)施加高电流? 那么您的 EVM 不起作用了吗? 请澄清。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale

    感谢你的答复。 我是 Yunjae Park。  

    上述提问者代表我提出了问题。

    我将我对你的问题的回答写下来、如下所示。

    -首先、当您向 J32施加5V 电源并向 J33施加3.3V 电源时、您是否已将 SDCC 连接并使用 EVM 板? 所有其他跳线的位置是什么? 您在电路板上的哪个位置看到了1.8V 电压?

    : 我尚未使用 SDCC 施加电压。 但我使用 SDCC 将 EVM 连接到计算机、并使用计算机软件测量电压。 即使我将 SDCC 的 USB 电缆连接到通用直流电源而不是计算机、我也可以施加5V 或3.3V 电压吗? 由于 J33引脚不断细分、我认为最好使用 SDCC 提供5V、3.3V 直流电压。 但我想在不将 ADS8698连接到计算机的情况下使用 ADC、因此如果使用 SDCC、我只想使用 SDCC 来施加5V、3.3V 的直流电压。

    到 目前为止、我已经购买了5个 ADS8698-EVM、其中4个出现同样的故障症状。  如果我使用直流电源向 ADC 的 J32、J33施加外部电压、则没有问题、但如果我使用我用于向 J32、J33施加直流电压的方法、则 ADC 板的3.3V (J33)引脚持续出现故障。  但奇怪的是 J32正常、但只有 J33损坏、我不知道原因。  如果在 ADC 的 J33引脚发生故障后使用直流电源向 J33施加电压、则电流将会极大地流动、并且不会向 J33施加3.3V 电压。 我认为电流直接流入地面。  

    如需了解相关信息、我使用线性电源将220VAC 更改为+12V 直流、然后将该+12V 直流电压应用于稳压器 LM317、然后将 LM317的输出电压应用于 J32、J33。 下图显示了我用于生成5V、3.3V 电压的电路。  我施加外部电压的方式是否有问题? 如果我使用直流电源、没有问题、如果我使用稳压器 PCB、ADC 会立即发生故障、我不知道原因。

    -实际上、您不需要外部5V 和3.3V 电源、EVM 上的两个电源都已连接到 SDCC (5V_SDCC 和3V3_SDCC)并从 SDCC 获取电源。 J13上的跳线应置于引脚2和3位置、J17上的跳线应用于禁用 U9、J12和 J14上无跳线、ADC 可以在不使用 U4/U5放大器和 HVDD/HVSS 电源的情况下工作。 如果您想使用 U4/U5放大器、则必须为 J18提供外部 EXT_HVDD 和 EXT_HVSS、并使用跳线连接 J12和 J14上的引脚2和3、 由于 USB 端口的电流限制、您无法从 SDCC 的5V 电源(5V_SDCC)创建 HVDD abd HVSS 电源。  使用 EVM 的另一种方法是、为 J32提供外部+5V 电源、您可以使用 SDCC 提供的3.3V 电源或为 J33提供+3.3V 电源、 但是、当您将 SDCC 连接到 EVM 时、应该移除 R78、否则电路板可能会损坏、因为两个电源连接在一起。  使用外部电源时、确保所有跳线都位于正确的位置:J13上的 PIN2-3、如果未使用 U4/U5、则在 J17上的跳线。  我不理解您的问题/故障、您是否意味着您错误地将 J33上的3.3V 输入接地并向 J33 (+5V 电源?)施加高电流? 那么您的 EVM 不起作用了吗? 请澄清。

    : 非常感谢您的友好解释。 总之、有四种方法可以向 ADC 施加直流电压。 对吗?

    -使用 SDCC
    1:仅使用 SDCC 提供直流电源、而不从外部施加5V 或3.3V 电压。 连接 J13的2和3、将跳线连接到 J17、并从 J12、J14上移除跳线。 请注意、此时不使用 U4、U5放大器和 HVDD、HVSS (因为电流很小、不能使用5V 的 SDCC 创建 HVDD、HVSS)
    使用电源向 J32施加5V 电压、使用 SDCC 施加3.3V 电压。 但是、在同时使用外部电压和 SDCC 时、必须移除 R78以防止电路板损坏。 在不使用 U4/U5的情况下使用外部电压时、J13的2和3必须通过跳线进行连接

    -请勿使用 SDCC
    3.如果您想使用 U4、U5放大  器、请向 J18施加高电压(从16V 到25V)、并分别连接 J12和 J14的2和3。
    4.最后,我一直在这样做。 为 J32、J33提供5V 和3.3V 电源。

    我还没有尝试过方法1和2。 到目前为止、我仅使用了第四种方法。 四个 EVM 发生故障、目前未使用。 但是、如果我们使用您告诉我们的方法、我们可能仍然能够使用未向 J33引脚施加3.3V 电压的故障 EVM。
    顺便说一下、我只是尝试使用数字3、但 ADC 不起作用。 我使用直流电源分别将-16V、GND 和16V 连接到 J18.1、18.2和18.3以及 J12、J13和 J14的2和3。 当然、J17是关闭的。 请告诉我问题是什么。

    非常感谢。

    此致、

    云在公园

    yjpark0128@snu.ac.kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjae、

    首先、我想澄清一下:

    当您使用 SDCC 将 EVM 连接到计算机时、 SDCC 板上的5V_SDCC 或3.3V_SDCC 电源已自动连接到 EVM 板、请参阅 第40页的 ADS8698EVM 用户指南中的原理图。

    如果您只想 将 SDCC 用于施加5V 和3.3V 的直流电源电压、 这对于您不能与自己的 CPU 进行通信、因为 SPI 的所有数字信号都已连接到 SDCC 板上的 CPU/FPGA、除非您可以移除所有串联电阻或断开 EVM 上 J9上的信号以断开连接 它们与 SDCC 的连接。 否则、连接到两个控制器的数字信号将相互影响。 因此、如果您想要使用自己的控制器、则可以在不使用 SDCC 的情况下将数字信号连接到 EVM 板上的 J1连接器、还需要为 J32提供外部+5V 电源、为 J33提供+3.3V 电源。

    您描述的现象是正确的、"向 ADC 板的3.3V (J33)引脚 J32、J33施加直流电压、使其持续发生故障。  但奇怪的是 J32正常、但只有 J33损坏"、因为您需要移除 R78 0欧姆电阻器并从 SDCC 板上断开+3.3V 电源。 J32正常、因为来自 J32的 EXT_5V 和来自 SDCC 板的+5V 电源(5V_SDCC)之间有一个保护电路。 然而、在来自 J33的+3.3V 和 来自 SDCC 电路板的+3.3V 电源(3V3_SDCC)之间没有保护电路。 请参阅 第 40页的《ADS8698EVM 用户指南》中的原理图。

     如上所述、您可以使用外部电路为 EVM 板上的 J32和 J33创建+5V/+3.3V 电源、您唯一需要做的就是、在将外部+3.3V 电源应用于 EVM 上的 J32之前、请移除 R78。 但是、您需要为 ADC 提供干净的电源、以实现 ADC 数据表中指定的良好性能。 LM317噪声要高得多、我不建议您使用它。 TPS7A470A 是一款非常好的 LDO、我在许多设计中用于 ADC、它可以提供低得多的噪声和纹波、还可以实现非常好的系统性能。

    对您的最后一个问题进行重新分级,您对项目1和2的理解是正确 的,但是:

    1. 如果您使用 SDCC 上的控制器和 GUI 进行数据采集、则无需 外部电源、因为 SDCC 已经为 EVM 板提供5V 和3.3V 电压。
    2. 如果您使用自己的控制器并希望使用 SDCC 同时提供5V 和3.3V 电源、我不建议使用此解决方案、除非您可以从 SDCC 上断开所有数字信号。
    3. 如果您将自己的控制器与外部电源配合使用、则无需 SDCC 板。

    您的项目3和4应组合为一个解决方案、因为无论您是否使用 U4和 U5、始终都需要5V 和3.3V 电源。 为了让实验使用项目3、ADC 无法如您所述工作、这是正确的行为、因为 ADC 需要5V 和3.3V 电压、您没有为其提供跳线配置当您将 J13上的跳线从引脚2-3移到引脚1-2时、只能通过外部16V 电源创建 AVDD/5V。 但是、在没有 SDCC 的情况下、仍需要为 EVM 板上的 J33连接器提供3.3V 外部电源。

    强烈建议  您在进行任何测试之前先查看 ADS8698EVM 用户指南中的原理图。 我希望我的解释对你们很清楚!

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    非常感谢您的详细答复。  


    1.我使用的是 ADC、只连接外部电压、并将 FPGA 控制器连接到 J1。 我根本没有使用 SDCC。 如果我同时使用 SDCC 和外部电压、您告诉我要移除 R78、但即使我根本不使用 SDCC 并且仅使用外部电压提供5V 和3.3V 电压、我也应该移除 R78吗?

    2.在不使用 SDCC 的情况下使用5V 或3.3V 外部电压(不将简易采集卡连接到 J19)、J32是否完好无损且只有 J33发生故障?  

    3. 我是否可以将电源而不是计算机连接到 SDCC 的 USB 电缆上、通过 J1使用控制器、并且在没有 J32、J33任何外部电压的情况下使用该控制器? (仅使用 SDCC 提供5V、3.3V 电压)、在这种情况下、我是否应该去掉 R78?

    我目前正在查看生成3.3V 电压的稳压器电路、因为我认为 J33可能会出现故障、因为我在 J33上施加过流。

    感谢您的每一次友好回复。

    此致、

    云在公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjae、

    1.不

    2.不 但是、J33与 EVM 上的接地端没有任何连接、因此无法让电流从 J33直接流向 EVM 上的接地端。

    3.不能,只能使用 SDCC 提供5V 和3.3V 电源。 向 J32和 J33施加外部直流电源是一种不带 SDCC 为 EVM 提供电源的解决方案、另一种提供电源的解决方案是向 J1的 PIN2 (VBUS_LP)施加+5V 电源、向 J1的引脚1 (3V3_LP)施加+3.3V 电源。 在没有 SDCC 连接的任何情况下、您都不需要移除 R78。  查看 ADS8698EVM 用户指南中的电源电路原理图。

    J33的3.3V 直流电源用于 DVDD、作为 EVM 上 ADC 和 EEPROM 的数字电源、两个器件都只需很小的电流。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    您说电流不能直接从 J33流向接地端、但即使我将直流电源连接到 J33并产生3.3V 电压、也不会施加3.3V 电压。 为什么会发生这种情况?

    当然、自从我们开始使用 ADC 后、我们就没有观察到这一点。

    如果我使用直流电源在 ADC 上生成未损坏的3.3V 电压、则施加3.3V 电压、此时流过的电流约为1mA。 我通常将直流电源的电流限制设置为50mA。
    但是、当我使用 LM317电路生成3.3V 并将其连接到 J33时、应用3.3V 时没有任何问题。 不过、几个小时后、施加到 J33的电压降至2伏以下、几个 ADC 在相同的模式下出现故障。 如果在观察到这种情况后使用直流电源而不是 LM317生成3.3V 电压、则仅施加0.5至2V 电压。 但同时、电流会流向直流电源的限制。 如果我增大电流限值、则施加的电压会增大、但幅度不会达到3.3V。此外、尝试施加2.9伏的电压需要500mA 的异常大电流。

    我认为发生这种情况的原因是 ADC 中的 J33对地短路。 我弄错了吗?

    2.无论 J33是否接地短路、观察到的 ADC 是否不再可用?

    3.我还使用 LM317测量电路产生的电流、以查看是否导致过流。 如果我使用 LM317将3.3k 欧姆电阻连接到电路并施加3.3V 电压、则它仅流过1mA 左右。 因此、我不认为 ADC 发生故障、因为使用 LM317的电路会产生过流。 在这种情况下、我应该首先尝试如何处理 ADC 故障?


    谢谢你。

    此致、

    云在公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjae、

    根据您的描述、在几个小时内、当 J33连接到 LM317的3.3V 电源输出时、电路板上发生了一些损坏。 当 J33连接到 LM317时、您是否对电路板或 ADC 的输入施加了任何信号?  

    1. J33未在原电路中对地短路。 发生该问题的原因是当 J33连接到 LM317的输出时电路中的某些元件损坏、出于某些原因、您是否检查了是否有与万用表一步一步的短时间但未为电路板通电? 如果是、请在拆卸 D7和 C61之前和之后进行检查。 此外、请检查 C5/R13/R15/R18/C64/C62。 我希望 R96没有连接。

    2.我不能说 ADC 是否已损坏。 请检查上述外部组件是否存在短路。 如果所有组件均未损坏和短路、您可以拆分 ADC 以检查短路是否消失、从而确定损坏或短路的组件。

    3.请逐步检查上述建议,以首先确认损坏的组件或设备,然后我们可以了解如何避免损坏。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    在阅读您的答案并测试 ADC 部件后、我发现 D7是导致 ADC 缺陷的原因。

    非常感谢您的回复。


    祝你度过美好的一天!

    此致、

    云在公园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunjae、

    我很高兴您按照实验建议找到了导致问题的根本原因、谢谢。

    此致、

    戴尔