This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:电源旁路电容器

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917880/afe58jd18-supply-bypass-caps

器件型号:AFE58JD18

在 AFE58JD18 μF 表中、其表述为"使用0.1 μ F 陶瓷晶片电容器(尺寸0603或更小)绕过所有电源引脚"。 我读出、因为对于每个电源引脚、应该添加一个旁路电容器。 但是、在 EVM 设计中、情况似乎并非如此。 例如、5VA 电源轨在器件上有7个引脚、但在 EVM 去耦原理图上只有4个电容器。  

鉴于 EVM 是参考设计、是否可以按照此示例进行操作?  

在类似的注释中、我看到器件的每个电源引脚或接地引脚都没有过孔、而是将电源引脚和接地引脚分组在一起、并将迹线或多边形覆铜共享一个子集。 同样、我想确保可以按照 此示例进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很快就会回答您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的所有评论。

    是的、您答对了!

    我们的 EVM 板需要遵循图133和112页上提到的数据表。

    此外、我还将与我们的小组和工程师一起查看这些详细信息。

    再次感谢您!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 我想知道工程师对此有何看法。 按照 EVM 的示例、可以极大地简化我的设计、如果其性能符合规格、我会倾向于尝试它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、您能告诉我们您在哪里收到 AFE58JD18数据表吗?

    请告诉我们。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在侧面找到了数据表、

    然后、请参阅数据表第127页的图146。

    通知1. 它解释了每三个电源引脚至少放置一个电容器。

    因此、在您的示例中、5VA 器件上有7个引脚、

    然后、您可以将至少7/3 = 2或3个电容器尽可能靠近器件放置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    谢谢! 我看到、不是在 p127上、而是在 P112上、每三个引脚有一个电容器。 我以前错过了这个。 我参考了表33下的一段,该段说"绕过所有电源引脚"。  

    这非常有帮助、谢谢。  

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更正。

    是的、你是对的。 这参见第112页的 AFE58JD18数据表

    图133. 应用电路

    再次感谢您!

    此致、