This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:内部增益放大器;每个通道的偏移误差相等

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918438/ads124s08-internal-gain-offset-error-equal-for-each-channel

器件型号:ADS124S08

尊敬的 TI ADC 团队:
我的假设是否正确、即 ADS124S0x 增益和偏移误差与所选的 ADC 输入通道无关? 客户了解校准非常重要。 不会在客户应用中更改 PGA 增益设置。
或者、增益/偏移误差是否可以随通道选择而变化?  


即使绕过 PGA、内部多路复用器的 Ron 变化也不会影响系统精度、对吧?

谢谢和 BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KKF、

    偏移误差主要是 PGA 和调制器级的一部分。  发出 SFOCAL (内部自偏移校准)将应用内部短路、并根据所选的数据速率和 PGA 增益将偏移误差校正到噪声级别内。  使用全局斩波功能可以最大限度地减少误差、但代价是需要额外的转换时间来完成斩波序列。

    增益误差可与 PGA 或基准源相关。  然而、针对不同增益设置、ADC 在出厂时已调整至数据表的技术规格范围内。

    与输入路径内的任何输入滤波器电阻相比、多路复用器的影响可以忽略不计。  由于使用 SFOCAL 自偏移校准的内部短路也使用多路复用器、多路复用器的变化或潜在变化将只会受到噪声水平或更低的影响。  换句话说、不可测量。

    在非常一般的情况下、唯一需要的校准是自偏移校准(除非使用了全局斩波)。  根据传感器和测量类型、可能需要进行额外的校准、但通常这是在软件中完成的、因为传感器本身存在错误、例如称重传感器、RTD、热电偶、压力传感器等。

    此致、

    Bob B