尊敬的 TI ADC 团队:
我的假设是否正确、即 ADS124S0x 增益和偏移误差与所选的 ADC 输入通道无关? 客户了解校准非常重要。 不会在客户应用中更改 PGA 增益设置。
或者、增益/偏移误差是否可以随通道选择而变化?
即使绕过 PGA、内部多路复用器的 Ron 变化也不会影响系统精度、对吧?
谢谢和 BR、
KF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI ADC 团队:
我的假设是否正确、即 ADS124S0x 增益和偏移误差与所选的 ADC 输入通道无关? 客户了解校准非常重要。 不会在客户应用中更改 PGA 增益设置。
或者、增益/偏移误差是否可以随通道选择而变化?
即使绕过 PGA、内部多路复用器的 Ron 变化也不会影响系统精度、对吧?
谢谢和 BR、
KF
您好 KKF、
偏移误差主要是 PGA 和调制器级的一部分。 发出 SFOCAL (内部自偏移校准)将应用内部短路、并根据所选的数据速率和 PGA 增益将偏移误差校正到噪声级别内。 使用全局斩波功能可以最大限度地减少误差、但代价是需要额外的转换时间来完成斩波序列。
增益误差可与 PGA 或基准源相关。 然而、针对不同增益设置、ADC 在出厂时已调整至数据表的技术规格范围内。
与输入路径内的任何输入滤波器电阻相比、多路复用器的影响可以忽略不计。 由于使用 SFOCAL 自偏移校准的内部短路也使用多路复用器、多路复用器的变化或潜在变化将只会受到噪声水平或更低的影响。 换句话说、不可测量。
在非常一般的情况下、唯一需要的校准是自偏移校准(除非使用了全局斩波)。 根据传感器和测量类型、可能需要进行额外的校准、但通常这是在软件中完成的、因为传感器本身存在错误、例如称重传感器、RTD、热电偶、压力传感器等。
此致、
Bob B