This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:输出电压问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/918089/dac81408-output-voltage-issue

器件型号:DAC81408

您好、先生、

我在差分输出模式+-10V 中使用 DAC81408。 此外、我还根据数据表根据+-10V 输出配置了所有寄存器集。  

对于+-10V 的输出、DAC 的输入电压为+-12V。

但是、当我检查输出波形时、它不是达到正确的+-10V 电压电平、而是达到+-5V 电压电平。

那么、只是想知道它有什么问题吗?

我如何解决它?

请在这方面帮助我。

波形以供您参考。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akarsh、

    我建议您验证是否正确写入了范围寄存器和 DAC 寄存器。  SPI 数据可能格式错误、因此被锁存的数据会被一位关闭。  我建议您使用示波器来验证通信是否符合时序图。  此外、您还可以尝试读回寄存器、以确保它们按预期进行编程。

    谢谢、

    Paul