Other Parts Discussed in Thread: DAC81408
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81408 您好、先生、
我在差分输出模式+-10V 中使用 DAC81408。 此外、我还根据数据表根据+-10V 输出配置了所有寄存器集。
对于+-10V 的输出、DAC 的输入电压为+-12V。
但是、当我检查输出波形时、它不是达到正确的+-10V 电压电平、而是达到+-5V 电压电平。
那么、只是想知道它有什么问题吗?
我如何解决它?
请在这方面帮助我。
波形以供您参考。