This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:在单次转换模式下重新配置后是否需要同步+唤醒?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/917839/ads1256-sync-wakeup-necessary-after-reconfiguration-in-one-shot-conversion-mode

器件型号:ADS1256

您好!

在连续转换模式下、需要在重新配置后发出 SYNC + WAKEUP 命令序列、以清除之前配置启动的未完成转换的结果。 此后读取的值是有效的。 (也可以丢弃第一个读取值并使用下一个读取值。)

这在单次转换模式下是必需的吗? 从待机模式唤醒会自动清空缓冲区并重新启动、对吧?

此致

Niclas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    是的、在连续转换模式下、如果您重新配置器件或在转换过程中发生阶跃变化、则需要重新启动转换。 这是为了避免混合新数据和旧数据。 当某些寄存器发生更改时、例如 PGA 增益、输入多路复用器等、我们的一些较新的 ADC 将自动重新启动转换过程、但 ADS1256没有此功能。 因此、用户需要手动重启转换。

    对于单次触发模式、发送 WAKEUP 命令会重新启动转换过程并将 DRDY 拉至高电平(如果 DRDY 尚未拉至高电平)、然后当 DRDY 变为低电平时、新数据可用。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!