请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 您好!
在连续转换模式下、需要在重新配置后发出 SYNC + WAKEUP 命令序列、以清除之前配置启动的未完成转换的结果。 此后读取的值是有效的。 (也可以丢弃第一个读取值并使用下一个读取值。)
这在单次转换模式下是必需的吗? 从待机模式唤醒会自动清空缓冲区并重新启动、对吧?
此致
Niclas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Niclas、
是的、在连续转换模式下、如果您重新配置器件或在转换过程中发生阶跃变化、则需要重新启动转换。 这是为了避免混合新数据和旧数据。 当某些寄存器发生更改时、例如 PGA 增益、输入多路复用器等、我们的一些较新的 ADC 将自动重新启动转换过程、但 ADS1256没有此功能。 因此、用户需要手动重启转换。
对于单次触发模式、发送 WAKEUP 命令会重新启动转换过程并将 DRDY 拉至高电平(如果 DRDY 尚未拉至高电平)、然后当 DRDY 变为低电平时、新数据可用。
布莱恩