This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:SCLK 频率问题

Guru**** 2547480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, ADC128S052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/913560/adc128s102-sclk-frequency-problems

器件型号:ADC128S102
主题中讨论的其他器件: ADC128S052

大家好。
我观察到一些 ADC128S102存在一些奇怪的问题。
在电路板中、我有两个 ADC128S102、在同一个 SPI 总线中、我有其他器件(所有器件都有独立的 CS 引脚)
在开始时(大约一年前)、我使用了时钟频率 f=4MHz、因为如果我增加了频率、我无法读取任何内容。 我将此设置用于4个板。
在最近的5块板中、我有3块板出现了一些问题、因此我正在调查。
z I 意识到数据表建议使用8MHZ <f<16MHz.
我使用示波器检查了信号、并看到 ADC128S102的 DOUT 具有很长的上升和下降时间、这可以解释为什么我不能使用
频率大于4MHz。
之后、我取出与 DOUT 引脚连接的100欧姆电阻器(我用0ohmm 替换它):情况更好、但我无法使用 f=8MHz。
可能是由于总线长度以及同一 SPI 总线中的器件太多、信号太慢。 数据表中是否有一些规格?

另一个问题是:为什么数据表建议在 SPI 总线(第18页)中使用100欧姆电阻器?
我看到在之前的数据表版本中没有这项建议。

您可以在此处看到一些图片(f=3.8MHz):
在第一种初始情况下(浅蓝色表示 DOUT、黄色表示时钟)
在第二个示例中、我移除了100欧姆电阻器
在第三种情况下、可以看到 DIN 信号(紫色)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如您所述、该器件旨在使用8MHz 至16MHz 的时钟频率。

    如您所见、它仍可在较低的频率下工作、但在建议的时钟频率之外、我们无法说明器件的行为方式不提供性能规格。

    100欧姆电阻器似乎太慢了时钟边沿、可能会导致抖动问题。 添加串联电阻有助于在较长传输线路上进行反射、并有助于实现尖锐的边角。 使用的值取决于应用。

    如果零欧姆电阻工作正常、则没关系。 另一个常见值是49.9欧姆

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、感谢您的回答。

    无论如何、问题在于、当使用零欧姆且 f=8MHz 时、器件不工作。 我将尝试其他电阻器值。

    我还看到、通过在时钟线中连接示波器探针(或分析仪探针)、ADC128S102工作正常(R=100欧姆、f=4MHz)。

    此致

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够找到一个效果良好的电阻器值?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia。

    在接下来的几天中、我将尝试更改电阻。

    如果我在时钟线路中连接示波器探针、您认为 ADC128S102工作正常、这是什么情况?

    谢谢、此致。

    Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia

    我解决了降低 PIC (主器件)中压摆率的问题。

    在这种情况下、ADC128S102中的时钟信号没有过冲和下冲。

    现在、ADC128S102的工作频率为 fsclk=4MHz;将来我想用 ADC128S052替代它。

    您可以在此处看到高压摆率和压摆率降低的情况:时钟信号为黄色和绿色线(R=100欧姆之前和之后)

    谢谢、此致

    Nicola