主题中讨论的其他器件: ADC128S052
大家好。
我观察到一些 ADC128S102存在一些奇怪的问题。
在电路板中、我有两个 ADC128S102、在同一个 SPI 总线中、我有其他器件(所有器件都有独立的 CS 引脚)
在开始时(大约一年前)、我使用了时钟频率 f=4MHz、因为如果我增加了频率、我无法读取任何内容。 我将此设置用于4个板。
在最近的5块板中、我有3块板出现了一些问题、因此我正在调查。
z I 意识到数据表建议使用8MHZ <f<16MHz.
我使用示波器检查了信号、并看到 ADC128S102的 DOUT 具有很长的上升和下降时间、这可以解释为什么我不能使用
频率大于4MHz。
之后、我取出与 DOUT 引脚连接的100欧姆电阻器(我用0ohmm 替换它):情况更好、但我无法使用 f=8MHz。
可能是由于总线长度以及同一 SPI 总线中的器件太多、信号太慢。 数据表中是否有一些规格?
另一个问题是:为什么数据表建议在 SPI 总线(第18页)中使用100欧姆电阻器?
我看到在之前的数据表版本中没有这项建议。
您可以在此处看到一些图片(f=3.8MHz):
在第一种初始情况下(浅蓝色表示 DOUT、黄色表示时钟)
在第二个示例中、我移除了100欧姆电阻器
在第三种情况下、可以看到 DIN 信号(紫色)
谢谢。