Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08 您好!
我已设计将 ADS124S08的 IDAC1连接到 AIN0。
我可以使用 AIN0测量模拟信号吗?
AIN0连接到 IDAC 时能否测量输入信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Remony、
我强烈建议不要使用这种方法。 遵循当前路径。 路径中的任何电阻都会增加测量误差。 您应该在模拟输入端具有抗混叠滤波器。 电流将在输入滤波电阻器上产生压降。 电阻器的任何漂移都会增加额外的误差。 此外、传感器路径中的任何电阻也将添加到测量中。
您是否有具体原因想要这样做? 如果模拟引脚用完、我建议使用外部多路复用器将电流引导至所需的传感器。
此致、
Bob B