This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08能否测量连接到 IDAC 的引脚上的输入信号?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916665/ads124s08-can-ads124s08-measure-input-signal-on-pin-connected-to-idac

器件型号:ADS124S08

您好!  

我已设计将 ADS124S08的 IDAC1连接到 AIN0。

我可以使用 AIN0测量模拟信号吗?

AIN0连接到 IDAC 时能否测量输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remony、

    我强烈建议不要使用这种方法。  遵循当前路径。  路径中的任何电阻都会增加测量误差。  您应该在模拟输入端具有抗混叠滤波器。  电流将在输入滤波电阻器上产生压降。  电阻器的任何漂移都会增加额外的误差。  此外、传感器路径中的任何电阻也将添加到测量中。

    您是否有具体原因想要这样做?  如果模拟引脚用完、我建议使用外部多路复用器将电流引导至所需的传感器。

    此致、

    Bob B