This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:连续扫描设置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/916180/ads1248-continuous-scan-setup

器件型号:ADS1248

我有2个模拟差分输入和2个 RTD。      我想以2KSPS 的速率持续扫描4个通道 (即、连接启动高电平、单模式 DOUT)。  我不确定的是 SPI 流。   

第9.6.3节中的数据表显示"在 START 引脚保持高电平的情况下、ADC 会连续转换选定的输入通道。"、但这是否意味着当 DRDY 变为低电平时、您读取一个通道(RDATA 或 RDATAC?)的结果 同时发送配置字节进行下一次读取(WREG MUX0、WREG SYS0的 PGA)?  

这40个 SCLK (5个字节* 8)发生在下一个 DRDY 变为高电平之前、CSn 大约在前24位读取时、然后每个 WREG 写入?