This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10:使用 DPOT 调节隔离式直流/直流转换器模块的输出电压

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914851/tpl0401a-10-adjusting-output-voltage-of-an-isolated-dc-dc-converter-module-using-dpot

器件型号:TPL0401A-10
主题中讨论的其他器件:DAC53401

你(们)好。

我想使用具有 I2C 接口的 DPOT 来调节隔离式模拟直流/直流模块的输出电压。 该模块有一个名为"Vadj"的修整引脚。 初始输出电压为12V、可通过在 Vadj 引脚和+out 引脚或 Vadj 引脚和-out 引脚之间安装一个电阻器在9.6V 至13.2之间进行调节、请参阅所附图像。 我想知道如何 使用 DPOT 来调节模块的输出电压。

谢谢和 BR、

Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您给我们写信。 我无法看到您共享的图片、不知怎么、它被删除了。 我已经理解了您的问题、基本上您正在尝试进行某种电源裕量调节。  

    使用数字电位器 、您将使用反馈节点来调节模拟直流/直流模块的输出电压。  您可以使用 DAC 来实现下图所示的效果、而不是数字电位器。

    在您的情况下、SENSE 引脚将是调节引脚。 您是否会考虑再分享一次图片? 或者、我们是否可以将此查询脱机以更好地帮助您进行设计?

    请通过 a.k@ti.com 与我联系。 我们提供了一些可满足您设计需求的出色解决方案。

    了解一下 DAC53401

    https://www.ti.com/product/DAC53401

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢快速响应。

    请查找随附的图片。

    此致、

    Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可以通过数字电位器来实现。 是否确定要降低电压、您需要将电阻器从 Vadj 连接到_ve 输出端子?

    如果您也可以、请分享模块数据表?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的回复。

    是的、我确信应该在 Vadj 引脚和-out 引脚之间连接一个电阻器、以便向下调节输出电压。

    这是模块数据表的链接。

    https://flexpowermodules.com/documents/fpm-techspec-pku4113d-pku4213d

    BTW、您提到还可以使用 DAC 来完成该任务。 您也可以解释一下吗?

    BR、

    Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    查看数据表、我没有发现任何反馈节点电压或 Vadj 电压的提及。 如果没有此信息、我无法建议基于 DAC 的电压调整。 您可以将 TPL 器件用作可变电阻器来完成该任务。 您需要在变阻器工作模式下使用 TPL 器件作为可变电阻器。  

    此外、您可能还需要使用其中的两个来进行两种调整、因为增加和减少连接是不同的。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    非常感谢您的快速回复。

    如何使用 DPOT 实现这一点? 您是否有任何参考设计?

    我  很快会尝试与您共享反馈节点电压或 Vadj 电压。

    BR、

    Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    我们没有专门针对 DPOT 的参考设计、但它应该相对简单。  需要牢记的一点是、DPOT 非常适合用作分压器分压比、但其绝对电阻器精度不如它好。  我们通常将总电阻指定为±20%、而雨刮器的线性度非常好、通常为1LSB。   

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa342a/sbaa342a.pdf

    https://training.ti.com/voltage-regulator-margining-precision-dacs

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa341a/sbaa341a.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slaa906/slaa906.pdf

    谢谢、

    Paul