Other Parts Discussed in Thread: DAC53401
主题中讨论的其他器件:DAC53401
你(们)好。
我想使用具有 I2C 接口的 DPOT 来调节隔离式模拟直流/直流模块的输出电压。 该模块有一个名为"Vadj"的修整引脚。 初始输出电压为12V、可通过在 Vadj 引脚和+out 引脚或 Vadj 引脚和-out 引脚之间安装一个电阻器在9.6V 至13.2之间进行调节、请参阅所附图像。 我想知道如何 使用 DPOT 来调节模块的输出电压。
谢谢和 BR、
Ghasem