主题中讨论的其他器件:ADS1292
我有两个 ads1292RS、它们使用相同的 SPI 总线和不同 的 CLK、CS 和 DRDY。 它们都使用内部时钟。 我们将两个芯片设置为250SPS 连续采样、但 发现一个芯片将暂停(无 DRDY 信号)约50ms 每2秒、同时、奥赫尔芯片在 4-5 个采样后会停止约50ms。 按照手册中的说明、当使用同一 SPI 总线时、如果我们未连接、则应连接时钟引脚
这两个引脚、芯片能否正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有两个 ads1292RS、它们使用相同的 SPI 总线和不同 的 CLK、CS 和 DRDY。 它们都使用内部时钟。 我们将两个芯片设置为250SPS 连续采样、但 发现一个芯片将暂停(无 DRDY 信号)约50ms 每2秒、同时、奥赫尔芯片在 4-5 个采样后会停止约50ms。 按照手册中的说明、当使用同一 SPI 总线时、如果我们未连接、则应连接时钟引脚
这两个引脚、芯片能否正常工作?
您好!
您需要将内部时钟从一个 ADS1292路由到另一个 ADS1292、以便两个器件都在使用相同的时钟运行。 如果不这样做、这些芯片就可以正常工作、但数据不会完全同时获取。 还可能存在时序问题。 BIOS 常见问题解答可用于帮助诊断是否存在此问题: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202