This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:double ads1292R 工作故障

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/915025/ads1292r-trouble-of-double-ads1292r-working

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

我有两个 ads1292RS、它们使用相同的 SPI 总线和不同 的 CLK、CS 和 DRDY。  它们都使用内部时钟。  我们将两个芯片设置为250SPS 连续采样、但 发现一个芯片将暂停(无 DRDY 信号)约50ms 每2秒、同时、奥赫尔芯片在 4-5 个采样后会停止约50ms。  按照手册中的说明、当使用同一 SPI 总线时、如果我们未连接、则应连接时钟引脚

这两个引脚、芯片能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将内部时钟从一个 ADS1292路由到另一个 ADS1292、以便两个器件都在使用相同的时钟运行。 如果不这样做、这些芯片就可以正常工作、但数据不会完全同时获取。 还可能存在时序问题。 BIOS 常见问题解答可用于帮助诊断是否存在此问题: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要尝试以下 方法:一个芯片设置为连续采样模式,2st 芯片设置为 单采样模式并  在接收到第一个芯 片的 DRDY 后通过软命令启动。 您是否有这样的建议?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于两个器件共享同一个 SPI 总线、因此来自一个器件的数据必须由另一个器件进行中继。 如果两个器件都运行在不同的时钟下、我认为这不起作用、因为在没有截断样本的情况下使时序对齐会非常困难。 如果您想这样做、我建议将单独的 SPI 通信线路路由到两个器件。