主题中讨论的其他器件:ADS124S08
EVM 在 Windows 10 Home (10.0.18362内部版本18362)下工作正常、但通过 USB 端口接地、导致噪音过大。 我购买了一个 USB 隔离器 Seeed Studio 114991949 (它实际上出现在标有52Pi 的盒子中)、它在 Windows XP 机器上用于闪存记忆棒、在 Picoscope 3206 USB 示波器上也能正常工作。 它还可以在 Windows 10计算机上针对相同的闪存记忆棒正常工作。
通过隔离器插入 EVM 时、会发出 Windows 连接声音、但不会连接到 TI Δ-Σ ADC 评估软件。 评估板上的绿色 LED 亮起。 设备管理器中的 TivaWare 批量设备报告为:
“此设备无法启动。 (代码10)
没有足够的系统资源来完成 API。”
驱动程序为德州仪器(TI) 2.1.4.0,自2016年10月18日起。
当 EVM 工作正常时,驱动程序会说它工作正常,但我不会说它“高兴”。
------------------
信息框:
由于部分或不明确的匹配、器件 USB\VID_1CBE&PID_0003\12345678未迁移。
最后设备实例 ID:USB\VID_0D8C&PID_0005\201306
类 GUID:{36fc9e60-c465-11CF-8056-444553540000}
位置路径:PCIROOT (0)#PCI (1001)#USBROOT (0)#USB (3)
迁移排名:0xF000FFFF0023
Present:false
状态:0xC0000719
----------------------------------------------------------------
我已删除并重新安装驱动程序、并重新安装了 Δ-Σ ADC 软件。
我找到 了 https://www.repairwin.com/fix-usb-device-cannot-start-code-10-error/
并禁用 USB 驱动程序中的节电功能(方法1)。 没有上部或下部过滤器(方法2)。 我的计算机具有 AMD A10-7800 Radeon R7处理器、因此 Intel 驱动程序(方法4)似乎不合适。
是否有更好的驱动程序可用? 还是其他建议?