This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:EVM 的隔离式 USB 接口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914079/ads124s08evm-isolated-usb-interface-to-evm

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

EVM 在 Windows 10 Home (10.0.18362内部版本18362)下工作正常、但通过 USB 端口接地、导致噪音过大。 我购买了一个 USB 隔离器 Seeed Studio 114991949 (它实际上出现在标有52Pi 的盒子中)、它在 Windows XP 机器上用于闪存记忆棒、在 Picoscope 3206 USB 示波器上也能正常工作。 它还可以在 Windows 10计算机上针对相同的闪存记忆棒正常工作。

 通过隔离器插入 EVM 时、会发出 Windows 连接声音、但不会连接到 TI Δ-Σ ADC 评估软件。 评估板上的绿色 LED 亮起。 设备管理器中的 TivaWare 批量设备报告为:

此设备无法启动。 (代码10)

 没有足够的系统资源来完成 API。”

 驱动程序为德州仪器(TI) 2.1.4.0,自2016年10月18日起。

 当 EVM 工作正常时,驱动程序会说它工作正常,但我不会说它“高兴”。

 ------------------

信息框:

由于部分或不明确的匹配、器件 USB\VID_1CBE&PID_0003\12345678未迁移。

最后设备实例 ID:USB\VID_0D8C&PID_0005\201306

类 GUID:{36fc9e60-c465-11CF-8056-444553540000}

位置路径:PCIROOT (0)#PCI (1001)#USBROOT (0)#USB (3)

迁移排名:0xF000FFFF0023

Present:false

状态:0xC0000719

----------------------------------------------------------------

我已删除并重新安装驱动程序、并重新安装了 Δ-Σ ADC 软件。

我找到  了 https://www.repairwin.com/fix-usb-device-cannot-start-code-10-error/

并禁用 USB 驱动程序中的节电功能(方法1)。 没有上部或下部过滤器(方法2)。 我的计算机具有 AMD A10-7800 Radeon R7处理器、因此 Intel 驱动程序(方法4)似乎不合适。

是否有更好的驱动程序可用? 还是其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    欢迎来到 E2E 论坛!  这不是驱动程序问题。  EVM 使用 Microsoft 的标准 WINUSB 驱动程序。  您看到的问题是通信速度问题。  此 EVM 具有高速 USB 端口连接(480Mbps)、USB 隔离  器只能以低(1.5Mbps)和全速(12Mbps)速率运行。 因此、该隔离器不能与 EVM 配合使用。

    该 EVM 旨在通过 USB 端口进行通信和供电。  有时我们听到客户说各种计算机会有更高的噪音。  在某些情况下、客户使用电池供电的笔记本电脑来断开交流电源连接。  但这些情况是孤立的、很少发生的。

    可以使用外部低噪声工作台电源为 EVM 板的 ADS124S08部分供电。  该 EVM 本身使用 USB 电源并将其升至约5.5V、然后使用 LDO 降低5V 模拟电源和3.3V 数字电源的电压。

    您说您看到过大的噪声。  您能否详细说明这一点以及它是如何确定的?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、感谢您提供快速而明确的答案。 隔离器显示 USB 2“全速”,这对我的模拟大脑来说似乎很好。 “高速”的区别完全让我失望。 :-)

    我有一个电池供电的缓冲器电路来为 EVM 提供差分驱动。 它提供126 lsb rms 输入、如分析引擎读数所示。 输入通过音频变压器(Hammond 142b)进行耦合、以断开来自 FY6800 DDS 发生器的接地环路。 仅将 DDS 的接地端连接到变压器的(短接输入)会使 rms 噪声(标准偏差)跳转到4740 lsb rms (在1000 S/s 时)、这对我来说是多余的。

    顺便说一下、我以-10 dBFS 和优于-100 dBc 的速率运行 EVM、分析引擎仍然坚持 ENOB 小于3位。 (当我意识到它有多大用处时、我停止使用该读数。)

    (我从硬件中获得了12.8 lsb rms、但仅当两个输入在内部短接到内部 Vbias 点时。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    ADS124S08主要用于更多直流类型的测量、例如用于温度测量、称重秤等的缓慢移动输入信号 在这种情况下、数据分析中的 ENOB 确实显示出了有效的分辨率。  因此、如果您的输入信号发生变化、则信号将显示为噪声、而不是载波。  ADS124S08数据表中定义的有效分辨率为:

    有效分辨率= ln[(2·VREF/增益)/VRMS 噪声]/ln (2)

    这与数据表中输入短接和512个连续样本有关。  请参阅数据表中的第8.1节。  

    另请注意、ADS124S08的通带不是平坦的。  ADS124S08是一款具有数字低通滤波器的过采样器件。

    此致、

    Bob B