This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:直流时的内部测试信号偏移600uV。

Guru**** 2584275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912858/ads1299-internal-test-signal-at-dc-is-offset-by-600-uv

器件型号:ADS1299

我最近制作了一个具有 ads1299和双极电源的电路板。

在我开始生成内部测试信号之前、一切都正常。

寄存器2:0b11010011、CHnSET:0b00000101

我×的结果:1 μ A–(VREFP–VREFN)/2400 = 4.5/2400 =-0.0018

我得到的结果是:-0.0024017

当我将 CAL_FREQ[1:0]设置为00时、振幅看起来是正确的、但仍然向负侧倾斜了一点。

寄存器1设置:0x96、寄存器2设置0xE8

Vref 测量= 4.5V

我在这个论坛 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772488/2856893#2856893上检查了 ADC 转换、 它看起来符合预期。

转换片段: 通道1 | FFEE83 | -0.0024017

我也附上了原理图。 我是一个新手,所以我非常感谢能提供的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gian、

    600uV 的测试信号偏移看起来处于正常行为范围内。 您是否在该测量期间使用偏置电极?  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/615010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我不确定在使用内部测试信号时如何配置偏置输出。 但是、我确实使用偏置电极来测量已知信号、我尝试了很少的配置、但没有显著变化。 仍然具有大约600 uV 的偏移。 以下是我的配置:

    CONFIG3:0xEC

    CH1SET:000、BIASP:0、BIASN:1

    CH2SET:000、BIASP:1、BIASN:0

    CH3SET:000、BIASP:1、BIASN:1

    函数发生器输出:10Hz 时为30mVpp

    我将 BIAS 引脚连接到 P 和 N 输入端、输入端由500k 电阻隔开、以大致模拟人体皮肤阻抗。  

    我还尝试将所有输入短路以测量噪声、我也看到大约600nV 的值。

    此时、我想我可以假设这是我必须校准的量吗? (当然、它也取决于我的增益设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gian、

    很高兴能提供帮助!  

    在使用内部测试信号时不需要使用偏置输出、我只是想说。

    该器件的输入参考噪声为1uVpp、因此600nV 在规格范围内。 这是否需要校准取决于您的精度要求。  

    如果您有更多问题、请告诉我!