我最近制作了一个具有 ads1299和双极电源的电路板。
在我开始生成内部测试信号之前、一切都正常。
寄存器2:0b11010011、CHnSET:0b00000101
我×的结果:1 μ A–(VREFP–VREFN)/2400 = 4.5/2400 =-0.0018
我得到的结果是:-0.0024017
当我将 CAL_FREQ[1:0]设置为00时、振幅看起来是正确的、但仍然向负侧倾斜了一点。
寄存器1设置:0x96、寄存器2设置0xE8
Vref 测量= 4.5V
我在这个论坛 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772488/2856893#2856893上检查了 ADC 转换、 它看起来符合预期。
转换片段: 通道1 | FFEE83 | -0.0024017
我也附上了原理图。 我是一个新手,所以我非常感谢能提供的帮助:)