This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:在我连接 ADS114S08EVM 用于 USB 后、无法识别 GUI (Δ-Σ ADC 评估软件)的寄存器映射

Guru**** 2509885 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/912215/ads114s08evm-gui-delta-sigma-adc-evaluation-software-is-not-recognized-the-register-map-after-i-connect-ads114s08evm-for-usb

器件型号:ADS114S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS114S08ADS124S08

你(们)好

首先、很抱歉我的英语很简单

当我将 Delta-Sigma 评估模块与 PC 连接时、[    器件]选项卡中的器件无法识别寄存器映射 、如下所示:

  我发现 LED (D2)在连接后不闪烁。

我还重新安装 了每个项目、但问题没有得到改善  (项目:Δ-Σ ADC 评估软件、ADS114S08EVM-DVCPKG、USB_DEV_BULK)

因此、我可以开始对该模块进行任何分析。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4705095:

    欢迎来到 E2E 论坛!  遗憾的是、GUI 的图片未显示。 E2E 在拖放图片方面不能很好地工作、因此最好将图片保存为文件、然后使用"插入媒体"图标插入图片。

    仅当 USB 正确识别 EVM 并发出收集命令后、D2才会闪烁。  当 EVM 首次插入 USB 时、D2 LED 不会闪烁。  可能会出现几个问题。  安装 GUI、设备软件包和 USB 批量驱动程序需要具备第一个管理员权限。  还要确保您使用的 EVM 与您正在安装的器件封装相匹配。  ADS124S08和 ADS114S08几乎相同、但 ADS124S08是24位 ADC、ADS114S08是16位 ADC。

    检查 USB 驱动程序是否安装正确。  这些帖子可能有助于确保正确安装驱动程序:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/748091?ADS124S08EVM-ADS124S08EVM

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/909748

    检查设备管理器以确保已安装驱动程序后、请尝试在启动 GUI 之前先插入 EVM。  有时、如果先启动 GUI、然后将 EVM 插入 USB、则 GUI 无法识别 EVM。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob

    感谢您的回复。

        在执行您的建议后、我可以读取 ADS114S08的寄存器映射

    谢谢你

    此致、

    TJJ (user4705095)