我们以前使用 ADC3200EVM、现在我们将介绍 ADC12DJ5200RFEVM。 HSDC Pro 与补丁相同。 我们遵循了该指令、 现在能够使 ADC12DJ5200RFEVM 达到4GHz 左右、并尝试将速度提高到10.4G。 但在这种情况下 、Win10无法识别 ADC12DJ5200RFEVM。 我们多次卸载并重新安装了程序和驱动程序,但没有任何效果。 电路板电源正常、我们尝试了多条 USB 电缆。 在我们的测试准备中集成此电路板已成为一个意料之中的阻碍...
我们可能会错过什么?
此致、
Mesfin