This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:电子测试工程师

Guru**** 2981420 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/911157/adc12dj5200rfevm-electronics-test-engineer

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

我们以前使用 ADC3200EVM、现在我们将介绍 ADC12DJ5200RFEVM。  HSDC Pro 与补丁相同。  我们遵循了该指令、 现在能够使 ADC12DJ5200RFEVM 达到4GHz 左右、并尝试将速度提高到10.4G。  但在这种情况下 、Win10无法识别 ADC12DJ5200RFEVM。  我们多次卸载并重新安装了程序和驱动程序,但没有任何效果。  电路板电源正常、我们尝试了多条 USB 电缆。  在我们的测试准备中集成此电路板已成为一个意料之中的阻碍...

我们可能会错过什么?

此致、

Mesfin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    疯狂地打电话给我、但安装 ADC12DLxx00EVM GUI 安装程序 v1.0 (而不是只安装 Setup_ADC12DJxx00RFEVMGUI v1.0.5)似乎可以正常工作。  这是否意味着驱动程序(我认为是 FTDI) v1.05不能安装?  我是否在文档中遗漏了一些内容???

    Mesfin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题又回来了…  我不明白吗???  无法正常工作???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesfin、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesfin、您好!

    是否以管理员身份安装 ADC12DJ500RF EVM GU? 如果不是、请卸载 GUI 并 以  管理员身份重新安装。 此外、在安装后、还请以管理员身份运行 GUI。 如果  您仍有问题、请告诉我。  

    此致、

    Neeraj