This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:多 DAC 同步

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927797/dac38j84-multi-dac-synchronization

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:LMK04826

你(们)好  

我正在处理多 DAC 同步。

有8个 DAC、我通过 3个不同的 LMK 为8个 DAC 提供时钟

我通过切换 LMK04826中的 SYNC_POLL 位来同步 LMK 的所有输出时钟

 

现在、如何实现同步??

如何使用 Sysref??  

请指引我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下应用手册:

    有关 LMK04826的相关问题、请在时钟论坛上发帖。 谢谢你

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我需要一些有关 DAC 中 RBD 缓冲器的信息。

    我的理解

    RBD = 1  => 缓冲器释放点位于 LMFC 时钟上升沿

    RBD = X   =>  缓冲区释放点位于 LMFC 时钟上升沿之后的 X 帧时钟周期

     

    这是正确的吗??

     

    请查找所附图片

    在我的设计中、我有1个 LMK 和3个 DAC

    所有 LMK 时钟输出均同步

    现在、我对所有 DAC 使用相同的 RBD 值

    f = 1

    K = 31

    RBD = 16

     

    然后、2个 DAC 输出同步、1个 DAC 输出不同步

    我需要调整该 DAC 的 RBD 缓冲器

    为什么在不调整 RBD 缓冲器的情况下所有三个都不同步??

    是因为 FPGA 到 DAC 的数据路径延迟???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RBD 取决于系统、因为缓冲器用于吸收延迟差(PCB 布局+ FPGA JESD IP 配置/延迟)。 因此、对于每个唯一的项目、将有不同的 RBD 设置适用于系统。  

    RBD 设置是循环的。 将 RBD 置于中间并不意味着它具有最佳的优化延迟补偿。 有关详细信息、请参阅前面所附应用手册的图6。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我的定制板中、我有2个 LMKs 和5个 DAC

    3个 DAC 连接到 LMK 1、2个 DAC 连接到 LMK 2

    我尝试同步所有 DAC

    案例1: 在我的设计中,为了使所有 DAC 保持同步,我已经对来自 DAC 的所有同步进行了操作。  

    那么、所有 JESD 都不会进入数据阶段。 所有这些都在 CGS 阶段完成

    案例2:在我的设计中,我没有完成5个 DAC 的同步,那么所有5个 DAC 都将进入数据阶段。

    对于多 DAC 同步、建议对和所有同步信号进行同步。  它是否正确??

    那么为什么我的 DAC 不会进入数据阶段。 什么可能导致此问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于 JESD204B、SYNCOUT 信号的组合不是确定性延迟的要求。 只有 RBD 版本才需要设置为适合所有器件。

    对于情况1、您需要确保和逻辑正确完成、并且 DAC 之间的延迟差异在一个多帧(LMFC)内。  

    另请确保 LMK1和 LMK2通过 PLL1锁相

    -Kang