This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:DAC3484 A 和 C 通道用作独立输出。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/927143/dac3484-dac3484-a-and-c-channel-are-used-as-independent-outputs

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件: DAC3482

DAC3484具有四个通道、即 A (I)、B (Q)、C (I)和 D (Q)。现在 A 和 C 用作独立输出、而 B 和 D 通道则不用作独立输出。 DAC3484能否以这种方式进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以通过这种方式对其进行配置。 但是、您也可以使用 DAC3482双通道。 谢谢你。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当只使用 I 通道时、DAC3484可以输出单声道信号。电流输出中有很多谐波。例如:输出50MHz、只有这个频率点、没有其他谐波。  当不使用 TRF3722IRGZT 器件时、通过配置 DAC3484可实现单频点输出。