This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM, ADC32RF45, ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/926590/adc32rf80evm

主题中讨论的其他器件:ADC32RF80EVMADC32RF45ADC12DJ3200EVMADC12DJ3200

如果有一个频谱为0-1GHz 的脉冲信号、我可以使用 ADC32RF80EVM 进行采样吗? 我应该如何操作? 在 HSDC 专业版中,当我使用4倍抽取时,显示频率范围为 maxmun 至737.28MHz,这是否意味着 ADC32RF80EVM 只能采样0-700MHz 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的内容。  -RJH

    如果有一个频谱为0-1GHz 的脉冲信号、我可以使用 ADC32RF80EVM 进行采样吗? 我应该如何操作?

    RJH>> 由于抽取、您无法在'RF80下看到1GHz 的瞬时带宽。  您可能需要 ADC32RF45这样的器件、它允许 DDC 旁路、这样您就可以充分利用~1.5GHz 的奈奎斯特带宽;但是、由于该器件的速度很快、它可以向中国等国家/地区进行出口控制。  相反、您可以使用具有两种不同 NCO 设置的'RF80。  该器件具有两个 NCO、可编程为两种不同的频率、然后您可以在这两种频率之间快速切换。  例如、在  两者之间切换时、一个 NCO 可设置为~300MHz、另一个可设置为~700MHz、您可以监控超过全 GHz 的带宽。

    在 HSDC 专业版中,当我使用4倍抽取时,显示频率范围为 maxmun 至737.28MHz,这是否意味 着 ADC32RF80EVM 只能采样0-700MHz 频率?

    RJH>>使用4倍抽取时、数据速率为737.28MSPS。  抽取滤波可实现~80%的可使用带宽;因此、您可以使用大约(737.28 * 0.8 =) 600MHz 的带宽。  您可以使用 NCO 将该600MHz BW 定位在频谱中的任何位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的热情款待。

    我对两个 NCO 设置感到困惑。 您是指我在下图中圈出的参数吗?

    ADC12DJ3200EVM 的  频谱范围是多少、它能否达到3.2GHz 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NCO 实际上是标记为 CHA DDC0 NCO1/2/3的 NCO。 实际上有3个 NCO、但您只需要使用2。  一个框显示 SPI 寄存器代码、 另一个框显示相应的频率、以 MHz 为单位。  CHA NCO 选择确定3个 NCO 中的哪一个已启用。

    ADC12DJ3200可用作单个6.4GHz ADC。  在绕过 DDC 的情况下、可用带宽高达3.2GHz。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如第一个答案中所述:在  两者之间切换时、一个 NCO 可设置为~300MHz、第二个可设置为~700MHz、您可以监控全 GHz 的带宽。 您是说我应该设置为下图吗?

    描述中的第三个框之间有一些推理、一个是 CHA NCO Seclect、另一个是 CHA LMFC 复位模式,、另一个是 CHA NCO PIN Insel、我对此感到困惑。 当我每三个框都下拉时、有一些选择、我如何选择它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、NCO 设置良好。

    LMFC (本地多帧时钟)复位模式选择决定了内部 NCO 的同步方式。  您可以将其保持在默认状态、以便在每个 LMFC 上复位。

    -RJH