如果有一个频谱为0-1GHz 的脉冲信号、我可以使用 ADC32RF80EVM 进行采样吗? 我应该如何操作? 在 HSDC 专业版中,当我使用4倍抽取时,显示频率范围为 maxmun 至737.28MHz,这是否意味着 ADC32RF80EVM 只能采样0-700MHz 频率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果有一个频谱为0-1GHz 的脉冲信号、我可以使用 ADC32RF80EVM 进行采样吗? 我应该如何操作? 在 HSDC 专业版中,当我使用4倍抽取时,显示频率范围为 maxmun 至737.28MHz,这是否意味着 ADC32RF80EVM 只能采样0-700MHz 频率?
请参阅下面的内容。 -RJH
如果有一个频谱为0-1GHz 的脉冲信号、我可以使用 ADC32RF80EVM 进行采样吗? 我应该如何操作?
RJH>> 由于抽取、您无法在'RF80下看到1GHz 的瞬时带宽。 您可能需要 ADC32RF45这样的器件、它允许 DDC 旁路、这样您就可以充分利用~1.5GHz 的奈奎斯特带宽;但是、由于该器件的速度很快、它可以向中国等国家/地区进行出口控制。 相反、您可以使用具有两种不同 NCO 设置的'RF80。 该器件具有两个 NCO、可编程为两种不同的频率、然后您可以在这两种频率之间快速切换。 例如、在 两者之间切换时、一个 NCO 可设置为~300MHz、另一个可设置为~700MHz、您可以监控超过全 GHz 的带宽。
在 HSDC 专业版中,当我使用4倍抽取时,显示频率范围为 maxmun 至737.28MHz,这是否意味 着 ADC32RF80EVM 只能采样0-700MHz 频率?
RJH>>使用4倍抽取时、数据速率为737.28MSPS。 抽取滤波可实现~80%的可使用带宽;因此、您可以使用大约(737.28 * 0.8 =) 600MHz 的带宽。 您可以使用 NCO 将该600MHz BW 定位在频谱中的任何位置。
NCO 实际上是标记为 CHA DDC0 NCO1/2/3的 NCO。 实际上有3个 NCO、但您只需要使用2。 一个框显示 SPI 寄存器代码、 另一个框显示相应的频率、以 MHz 为单位。 CHA NCO 选择确定3个 NCO 中的哪一个已启用。
ADC12DJ3200可用作单个6.4GHz ADC。 在绕过 DDC 的情况下、可用带宽高达3.2GHz。
-RJH