This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:使用板载振荡器、LMK 和片上 PLL 模式时 TSW14J56revD 板出现问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922902/dac38rf80evm-issue-with-tsw14j56revd-board-when-using-on-board-oscillator-lmk-and-on-chip-pll-mode

器件型号:DAC38RF80EVM

大家好、我正在评估 DAC38RF80EVM、并在它连接到 TSW14J56修订版板时发现了一些问题。

我的当前配置是:使用板载122.88MHz 振荡器作为 LMK 的基准、然后将 LMK 输出用作 DACCLK 和 FPGA CLK。 为了使其正常工作、I DNI C333和 C334并根据原理图安装 C2和 C3。 通过这种修改、我可以看到 LMK 时钟输出进入 DAC、并在 FPGA 板关闭时锁定 DAC PLL。 GUI 配置如下所示:

在没有 FPGA 板的情况下、我可以通过 GUI 控制 DAC 和 LMK 的寄存器、这样就可以使用恒定数据模式成功获得正确的 DAC 输出。

但是,打开 TSW14J56revD FPGA 板后,便无法通过 GUI 修改 DAC 评估板的寄存器。 例如、我将 LMK DCLK 分频器设置为9、它回读为31。 我无法更改 LMK 的 N 分频器、并且 CP 三态始终开启。 VCO 选择不可用。 不提供"其他"选项。 我无法在计时选项卡中设置 DAC 寄存器。 因此、DAC PLL 显示为未锁定。  

然后、我尝试从 FPGA 板创建图形并发送到 DAC 板:

我收到此警告:JESD REF CLK 需要为237.0665MHz。

然后、我收到以下错误消息:WRITE_REGISTER_FAILED

我有以下问题:

1)这是将板载122.88MHz osc 用作 LMK 基准、将 LMK 输出用作 DACCLK 和 FPGA CLK 的正确配置。

2) 2)频率配置对于 LMK 和 DAC 而言是否有道理获得正确的 DACCLK、FPGA CLK、JESD 基准时钟? 我是否会始终收到有关 JESD 基准时钟的第一条警告消息?

3) 3)为什么 FPGA 板会不断复位寄存器? 我尝试了两个 revD 板、观察到了同样的情况。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daimeng:

    我将对此进行研究、并将告诉您我的调查结果。

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daimeng:

    1)这些是使电路板使用板载122.88MHz 振荡器的正确设置、请确保跳线位于 JP3上、并确保在 DAC38RF8x 时钟选项卡下、SERDES REF CLK 选择位于 PLL 时钟上。 我能够使用相同的设置对 DAC38RF80EVM 进行编程、并且可以使用 NCO 和 TSW14J56获得输出。

    2) 2)频率配置正确。 HSDC Pro 将始终提供有关 JESD 基准时钟的第一条消息。

    3) 3)寄存器被复位并且不允许修改的最可能原因是电路板的电源。 如果您为电路板使用相同的电源、则两个电路板可能没有足够的电流。 建议 TSW14J56和 DAC38RF80EVM 具有自己的额定电流约为3-4安培的电源。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对此进行深入研究。 在我将 R288至 R295移除后、我现在能够控制寄存器。 我可以通过高速数据转换器专业版发送模式、而不会出现错误消息。 但是、我仍然无法使用频率设置获得 DAC 输出。

    "DAC"选项卡中的警告和错误:

    您提到"确保在 DAC38RF8x 时钟选项卡下、SERDES REF CLK 选择位于 PLL 时钟上。" 为了锁定 SERDES PLL、我必须将其更改为 DACCLK。 将其更改为 PLL 时钟会使 PLL 解锁:

    您能否发送一个在您的一侧使用相同模式和频率配置的配置文件?

    谢谢!

    最棒的

    Daimeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对此进行深入研究。 在我将 R288至 R295移除后、我现在能够控制寄存器。 我可以通过高速数据转换器专业版发送模式、而不会出现错误消息。 但是、我仍然无法使用频率设置获得 DAC 输出。

    "DAC"选项卡中的警告和错误:

    您提到"确保在 DAC38RF8x 时钟选项卡下、SERDES REF CLK 选择位于 PLL 时钟上。" 为了锁定 SERDES PLL、我必须将其更改为 DACCLK。 将其更改为 PLL 时钟会使 PLL 解锁:

    您能否发送一个在您的一侧使用相同模式和频率配置的配置文件?

    谢谢!

    最棒的

    Daimeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daimeng:

    您的 GUI 中可能有一些不同于我的设置、因为 SERDES 参考时钟选择必须位于 PLL 时钟上、SERDES PLL0和 PLL1将被锁定。 使用我的配置文件可能会更容易、而不是搜索我们的不同设置。

    下面是我的设置的配置文件: e2e.ti.com/.../LMK_5F00_DAC_5F00_VCXO_5F00_PLL.zip

    在 GUI 中、继续并复位 DAC。 加载配置文件并确保 PLL2锁定 LED、D4和 LMK 锁定 LED、D3。 打开。 您将需要运行 PLL 自动调优和复位 DAC JESD 内核、以查看正确的输出。  

    此外、对于 HSDC Pro、我建议使用更高频率的音调、我使用50MHz 来测试我的配置。 有一个内部变压器、很可能不允许100MHz 信号通过、并防止您在输出端看到该音调。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我现在可以看到 DAC 输出与您发送的配置、但是 SERDES PLL0 PLL1仍然显示为"Out of Lock"... 不知道发生了什么。

    警报监控建议:

    自上次 sysrefalign 同步以来、在 sysrefalign 逻辑中观察到至少一次 sysrefphase4状态。

    自上次 sysrefalign 同步以来、在 sysrefalign 逻辑中观察到至少一次 sysrefphase1状态。

    自上次 sysrefalign 同步以来、在 sysrefalign 逻辑中至少观察到一次 align_TO_R3状态。

    自上次 sysrefalign 同步以来、在 sysrefalign 逻辑中至少观察到一次 align_TO_R1状态。

    Rincewind0块中的 PLL 退出锁定。 当 PLL 锁定时、在启动时会产生错误警报。 用户必须在开始后复位此位以进行精确监控。

    Rincewind1块中的 PLL 退出锁定状态。 当 PLL 锁定时、在启动时会产生错误警报。 用户必须在开始后复位此位以进行精确监控。

    "DAC A、通道0多帧对齐错误"

    "DAC A、通道1多帧对齐错误"

    "DAC A、通道2多帧对齐错误"

    "DAC A、通道3多帧对齐错误"

    "DAC B、通道4多帧对齐错误"

    "DAC B、通道5多帧对齐错误"

    "DAC B、通道6多帧对齐错误"

    "DAC B、通道7多帧对齐错误"

    -是否有任何可能导致此错误和 PLL 解锁的硬件更改?

    -您使用的是哪个 GUI? 我可以尝试使用相同的版本来查看这是否是软件问题。

    -此外、对于"LMK CLK 输出"选项卡、SDCLKout_PD 是否应设置为高电平? 很多时候、我看到在我复位 DAC JESD 内核和 sysref 触发器后、它会重置为0。

    感谢您的支持!

    最棒的

    Daimeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daimeng:

    硬件上有几个可能会导致您的问题的因素。 首先、您可以直观地检查和验证电路板上的 C450和 C449是否已移除、因为这些会向来自 LMK 的差分时钟添加残桩。 此外、您能否移除 R1、因为这可能允许122.88MHz LMK_DACCLKSE 馈入 DAC 单端输入引脚、这可能会导致一些内部串扰。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的支持。 我仍然无法锁定、但能够看到精确的 DAC 输出。

    另一个相关的问题是、现在我尝试使用另一组频率配置进行插值 x6并最大程度地提高 SerDes 速率(同时缩小 dacclk)、但 GUI 会针对无效的 PLL 频率发出警告(请参阅下图)。

    我的问题是:

    1) 1)为什么在 SerDes 速率范围小于12.5GHz 且 DAC 时 PLL 频率无效。

    2) 2)您能否建议一组频率配置、该配置适用于 x6插值和接近12.5GHz 的串行器/解串器速率以及有效的 PLL 频率。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daimeng:

    您获得无效 PLL 频率的原因是 VCO 频率不在数据表 PLL/VCO 电气特性表中规定的 VCO 工作频率范围内。 要解决此问题、您必须调整 M 和 N 比才能获得有效的 PLL 频率。 一种接近您所需的配置是使用 M=5和 N=1、但这是较低的串行器/解串器速率。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David! 我有一个最后相关的问题:

    为什么每个 DAC 的串行器/解串器通道数= 2个通道时,内插选项没有 x10? 当它是4个通道时、内插具有 x10。 具有2个通道和 x10内插的限制因素是什么?

    谢谢!

    最棒的

    Daimeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daimeng:

    这个限制只与内部时钟分频器和逻辑块相关、这些分频器和逻辑块被设计用来支持特定的内插和 JESD 模式组合。  

    数据表中有一个表格、显示了支持的组合。 表9:DAC38RFxx 的 JESD204B 格式请参见数据表第44页。

    此致、

    David Chaparro