This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF80EVM

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/924187/adc32rf80evm

主题中讨论的其他器件:ADC32RF80EVM

您好!

对于 ADC32RF80EVM、 ADC32RF80EVM 的动态范围是多少?  可以输入的最大和最小电压是多少?我在数据表中找不到它们。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据表的第6.5节中提到了 ADC 的最大输入电压。 (请在下方找到)

    输入信号的大小没有限制。 然而、需要与 ADC 本底噪声区分的最小信号功率可使用 6.6节数据表中的 SNR 规范进行计算。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    此致、

    David