This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:寄生电容

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, LSF0108, ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/925376/ads1258-parasitic-capacitances

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件:LSF0108ADS1158

大家好、我是 Jose

我计划在 电路中使用 ADS1258。 基本上、我想问这个集成电路的每个引脚的寄生电容是多少、但 更确切地说、 我需要下面描述的引脚的寄生电容(图1)、因为我需要对  这些引脚使用电压电平转换器(LSF0108)、 LSF0108的速度受这些寄生电容通过 R*C 关系的影响,在这种关系中,我需要为电阻器(R)获得一个适当的值。

图1. 引脚说明

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示我附加的图像似乎有问题。 我在这个回复中添加了包含引脚的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    查看 ADS1158的 IBIS 模型、它只是 ADS1258的16位版本。 其中包含引脚电容值、如下所示。 看起来它在0.52pF 和0.58pF 之间变化。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    这些信息非常有用、非常感谢您花时间帮助我。  

    此外,由于我对这些主题有些陌生,我想问:我是否能够为任何可以在仿真环境中使用的 IC 生成一个包含此类信息的文件(PSPICE?? 我想这就是名字)?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    德州仪器(TI)的许多 ADC 已在器件产品文件夹中包含 IBIS 模型。 这些内容包含在"设计和开发"标题下的"设计工具和仿真"部分中。 因此、如果您需要特定器件的模型、这将是最好的检查地点。 下图显示了我在上一篇文章中找到的 ADS1158 IBIS 模型的位置-对于当前具有该模型的任何 ADC、这些模型的位置都类似。

    您还可以通过此 e2e 帖子中的链接了解有关 IBIS 模型的更多信息: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/861714

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这篇文章对我非常有用。 Bryan、非常感谢您的解释以及参考指南、以便更好地了解 IBIS 模型。 我将在这篇文章中阅读这些指南!

    感谢你的帮助