This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:DAC8750的闩锁容差是多少?

Guru**** 2792215 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923343/dac8750-what-is-latch-up-tolerance-of-dac8750

器件型号:DAC8750

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 DAC8750用于他们的新产品。

 在考虑使用半导体器件时、它们始终检查 ESD 和闩锁容差。

 他们可以通过器件数据表了解 ESD 额定值。

 但数据表未显示闩锁容差。

 您能给我什么是 DAC8750的闩锁容差?

 是100mA 吗?

 非常感谢您的答复。

 请注意、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    "闩锁容差"不是我听说过的正式或传统规范。 该数据表以重复的方式为3kV 和1kV 的 HBM 和 CDM ESD 模型提供了传统的 JEDEC ESD 规格。

    我需要有关"闩锁容差"的更多详细信息/澄清、以便在那里提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kevin:

     感谢您的回复。

     我可以再问几个问题吗?

     问题1. DAC8750是否通过了 TI 闩锁测试?

     问题2. 如果问题1回答是、锁存测试标准是什么? 它是+/-100mA 吗?

     您能回答一下 DAC8750在新产品中的应用吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    1.是的、在公开发布之前、作为资质认证流程的一部分、下面的 DAC8750进行了锁存测试。 是的、它已经通过了闩锁测试。

    2.是的、用于测试的电流电平为+/-100mA。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Reza、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。