Other Parts Discussed in Thread: TSC2007
大家好、
如果 SCL 为400kHz、则 TSC2007的运行不稳定。
(有时我可以访问 TSC2007,有时 I2C 无法访问。)
当发生访问错误时、SDA (非 SCL)将保持低电平。
如果您有任何问题和解决方法、请告知我们吗?
此致、
隐藏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户使用 Linux 驱动程序。
如果它们触摸屏幕、则按以下顺序处理数据:
1、PENIRQ 启动
2. PENIRQ 无效且 ADC 打开、Y 测量
3. X 测量
4. Z1测量
5. Z2测量
6.断电且 PENIRQ 有效
7.当他们触摸屏幕时,从“1”重复“2”
我有两个问题。
[第1季度]
如果删除了“6”,则不会出现访问错误,因此 SDA 不会变为“低”。
您能否告诉我们这一原因、如果您对此流程有任何疑虑?
[第2季度]
当它们通过较轻的压力触摸屏时、读出的 Y 电阻值为零。
即使它们通过 Setup 命令设置 MAV 文件、也会发生这种现象。
请告诉我们这个原因和解决方法吗?
如果让我知道您的电子邮件地址、我可以发送 Linux 内核源代码中包含的驱动程序的源代码。
此致、
隐藏