This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:关于 I2C 在快速模式下不稳定

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920057/tsc2007-about-i2c-unstable-at-fast-mode

器件型号:TSC2007

大家好、

 

如果 SCL 为400kHz、则 TSC2007的运行不稳定。

(有时我可以访问 TSC2007,有时 I2C 无法访问。)

当发生访问错误时、SDA (非 SCL)将保持低电平。

 

如果您有任何问题和解决方法、请告知我们吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏!

    我不知道在400kHz 频率下运行的任何 TSC2007问题。  您能描述一下在什么条件下您遇到 SDA 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     

    我们的客户使用 Linux 驱动程序。

    如果它们触摸屏幕、则按以下顺序处理数据:

    1、PENIRQ 启动

    2. PENIRQ 无效且 ADC 打开、Y 测量

    3. X 测量

    4. Z1测量

    5. Z2测量

    6.断电且 PENIRQ 有效

    7.当他们触摸屏幕时,从“1”重复“2”

     

    我有两个问题。

     

    [第1季度]

    如果删除了“6”,则不会出现访问错误,因此 SDA 不会变为“低”。

    您能否告诉我们这一原因、如果您对此流程有任何疑虑?

     

    [第2季度]

    当它们通过较轻的压力触摸屏时、读出的 Y 电阻值为零。

    即使它们通过 Setup 命令设置 MAV 文件、也会发生这种现象。

    请告诉我们这个原因和解决方法吗?

     

    如果让我知道您的电子邮件地址、我可以发送 Linux 内核源代码中包含的驱动程序的源代码。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    您是否有显示 SDA 行为的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom San、

     

    很抱歉,我的回复延迟了。

    我们从客户那里获得了 SDA 的波形。

     

    如果让我知道您的电子邮件地址、我可以发送此波形。

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    隐藏