请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD28 您好!
在该器件的数据表 第9.3.2.2节中,它显示了外部电容器如何连接到此器件的输入端,我的问题是关于连接 GND 的2个并联输入电容器,标记为 CINP_EXT1和 CINP_ext2。 在以下部分9.3.2.3中、 它将电容器描述为"可通过板载布线产生的寄生电容以及连接到输入端的其他器件的寄生电容实现的分立电容器"、这往往表明电路中显示的电容器只是寄生组件和 因此、我们不应该实际将器件导入、即将其排除。 我对数据表的理解是否正确? 谢谢。
色调