This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:输入电容

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/923691/afe58jd28-input-capacitance

器件型号:AFE58JD28

您好!

在该器件的数据表 第9.3.2.2节中,它显示了外部电容器如何连接到此器件的输入端,我的问题是关于连接 GND 的2个并联输入电容器,标记为 CINP_EXT1和 CINP_ext2。 在以下部分9.3.2.3中、 它将电容器描述为"可通过板载布线产生的寄生电容以及连接到输入端的其他器件的寄生电容实现的分立电容器"、这往往表明电路中显示的电容器只是寄生组件和 因此、我们不应该实际将器件导入、即将其排除。 我对数据表的理解是否正确? 谢谢。

色调

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺化、  

    您的听力很好! 希望您和您的家人在这段困难的时间内表现良好。  

    是的、您的理解是正确的。 不需要物理附加电容器。 寄生电容器将满足需求。  

    您可以通过电子邮件直接与我联系、以解决 AFE 问题。  

    小心,保持健康!

    小春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小陈

    感谢您的快速回答。

    色调