Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292 您好!
我使用双极电压运行 ADS1292、并且使用外部基准。
数据表指出、VREFN 引脚必须始终连接到 AVSS。
我发现实际基准电压是 AVSS 和外部转接器的总和。
我可以将 VREFN 引脚接地吗? 如果不是、如何操作 ADS1292以使 ADC 中的基准电压与外部基准电压相对应?
提前感谢