This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08输出数据速率降低两倍

Guru**** 2393435 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/920822/ads131e08-ads131e08-output-data-rate-is-two-time-lower

器件型号:ADS131E08

各位同事、

您能帮助解决我的客户提出的输出数据速率问题吗? 他正在使用 ADS131E08。

内部时钟为2.048MHz。 客户尝试设置不同的 DR CONFIG1设置、但始终获得比应有低两倍的数据速率和/DRDY 信号。

例如、他使用值101、而不是2kHz、他得到的是1kHz。

他还检查了寄存器的值、并正确设置了这些值。 他还尝试使用差分 SPI 时钟(6、10、20MHz)、但每次 DRDY 信号的值都有两个限制。

您能告诉我他应该检查什么吗? 或者、这里可能会出现什么问题?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、


    我不确定这里有什么问题、但客户可以检查一些问题。 首先、我让他们尝试切换 START 引脚(或命令)以查看稳定时间的长度。 您可以在数据表的图31中看到/DRDY 上的稳定时间、如下所示。

    当 START 引脚上升时、/DRDY 会变为高电平、并在数字滤波器复位并再次填充时保持高电平。 对于 DR[2:0]=101的设置、稳定时间应该大约为2.25ms。 这可以在表5中找到、其中 fCLK 设置为2.048MHz。

    在这种情况下、我还会测量/DRDY 脉冲的宽度、以检查主时钟。 它的宽度应约为1.95us。 对于这些测量、它们应该验证时钟频率是否正确、DR[2:0]设置是否正确(除了通过读取寄存器)。

    一个可能的问题是客户测量/DRDY 脉冲以查看数据速率的方式。 如前所述、/DRDY 脉冲宽度为1.95us、但数据周期应为500us。 这意味着示波器显示的脉冲与脉冲周期相比非常窄。 如果示波器快照放大得太大、示波器快照的分辨率可能太粗、无法查看每个/DRDY 脉冲(并且可能会丢失每个其他脉冲)。 我提到这一点是因为我之前被问及的问题与此类似。

    无论如何、您是否让客户检查启动/DRDY 趋稳时间。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫的好日子

    感谢您的回答。 客户做了范围。 请参阅随附的内容。 很高兴您能告诉我们这里可能出现的问题。

    客户通过软件检查了稳定时间、得到280ms。 示波器也显示相同的时间。

    C1 -黄色-启动信号(50msec / div)

    C2 -绿色-/DRDY (在280ms 后出现)

    缩放:

    1Div = 1msec。 ADC 编程为2kHz。 信号每1ms 传输一次、但对于2kHz、信号应每500uec 传输一次。

    客户通过读取寄存器的值来检查所有寄存器。 所有内容均正确放置。

    此外、客户还尝试了32kHz 并获得了16位数据、但/DRDY 信号就像16kHz 一样。

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、


    我仍然不确定是什么问题、但我仍想继续检查一些问题。 首先、我在上一篇文章中提到、我希望客户显示/DRDY 脉冲的宽度、且脉冲宽度应约为1.95us。 我想在示波器屏幕截图中看到这一点。 我还想验证 fCLK 频率。 最初您提到他们使用的是内部时钟、但我希望您验证他们没有使用外部时钟、如果他们使用的是外部时钟、请让他们测量 fCLK 频率。

    我检查时钟的原因是、示波器快照看起来仍然意味着 fCLK 是预期的一半。 它不仅是/DRDY 周期、还包括/START 变为高电平后/DRDY 处于高电平的时间量。 通常、这将是我在上一篇文章中显示的表中的2.25ms。 但是、客户返回报告说这个时间周期为280ms。 这比数字滤波器复位的稳定时间(乘以>100x)所需的时间大得多。 他们是否使用 START 引脚进行此测试? 如果他们使用 START 命令、这是否不同?

    器件中只有两倍达到数百毫秒的量程。 首次加电后/DRDY 处于低电平的时间约为150us。 其次、完成偏移校准的时间也大约为153us。 但是、如果 fCLK 为预期值的一半、则数据周期将为1ms、而不是预期的500us、并且启动时间和偏移校准时间也将关闭2倍、这两个时间都大约为300ms。

    同样、让客户验证 fCLK 周期、然后验证 SCLK 脉冲宽度。 之后、他们可以检查启动时间和偏移校准时间、只是验证任何其他器件时间。

    如果这似乎都不是问题、我希望让他们读回所有寄存器、并使用所有寄存器值报告整个寄存器映射设置。 此时获取原理图也可能会有所帮助。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫的好日子

    请查看客户对您的问题的回答:

    1) 1)/DRDY 的长度约为1.95 μ s、示波器如下所示

    2)客户删除(未使用)校准命令、并在 START 和/DRDY 信号之间的间隔时间约为4.5毫秒(比表中的值高两倍)。

    客户不使用外部晶体(使用内部发生器)。 可以使用一个用力的(通过雅速设置)、如在一个演示中所示。

    3) 3)客户还测量外部晶体的频率、其频率为2MHz

    4) SPI 频率为20MHz (C1 = 19.98MHz)

    写入/读取后的寄存器设置:

    CONFIG1 = C5h

    配置2 = 12h

    配置3 = E9h (LSB 应为"0"、但客户读为"1")

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、

    对于数据速率、我仍然没有好的答案。 对于/DRDY、脉宽1.95us 是2.048MHz 的理想选择。 但是、从之前的帖子中、起始脉冲上升至/DRDY 下降仍然很远(预计为2.25ms、但将达到280ms)。 我仍然希望客户尝试这个、因为它应该相当于3个具有一些开销的 ADC 读取。 除了/DRDY 脉冲外、这将确保 ADC 在转换模式下的时序。 也可以查看偏移校准的时序、因为这是通过设定数量的 ADC 读取来完成的、我们也可以查看这一点。

    查看配置、这是根据客户设置器件的方式。 这对我来说也很好。

    CONFIG1:C5h
    多数据读回模式
    振荡器时钟输出被禁用
    CLKSEL 引脚= 1
    使用内部振荡器
    数据速率为2kSPS

    配置2:12h
    未使用测试信号

    配置3:E9h
    启用内部基准缓冲器
    内部 VREF=4V

    SCLK 20MHz

    我想确定的一点是、这些寄存器是否被读回以确定寄存器内容。 具体而言、我想验证 Config1位7的回读、只是为了确保它不是0。 我认为这可能会影响器件的数据速率、并使其减半。

    除了这些注释之外、我还希望客户将输入短路以读取 ADC、并绘制几次 ADC 读取的 SPI 通信图。 如果示波器正在下降/DRDY 脉冲、这可能是/DRDY 的更好视图。 在中的第一个 SCLK 之后、读取将强制/DRDY 为高电平。 最后一个问题是、这种影响是在多个电路板上看到的、还是它们只查看了一个电路板?


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫的好日子

    请参阅以下客户答案:

    1) 1)客户观察到的280毫秒时间与设置校准相关。 他关闭了此校准、从开始到/DRDY 的时间变为4.5毫秒。 比表中的时间长两倍。

    2) 2)客户在从 ADC 读取上述寄存器后检查了这些寄存器(在我之前的帖子中)。 一个软件正在检查寄存器的读写情况、如果它们不一样、系统会报告错误。

    3)/DRDY 信号客户在没有 SCLK 时间的情况下通过示波器进行检查、结果延长了两倍。

    4)在两个不同的器件(不同的硬件)中具有相同的行为、并且有两个不同的软件工程师。

    谢谢、Mikhail

    还附加了器件的顶部标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、


    我几乎不知道这一个问题的原因、但这里是另一件值得尝试的事情。 您是否可以让客户读取 ID 控制寄存器(地址00h)并报告结果? 我只是想检查该寄存器的状态。

    我联系了过去支持此器件的另一位应用工程师。 在过去两年中、我一直为该器件提供支持、他一直为其提供支持。 他也不知道问题是什么。 他建议他们也使用内部振荡器来探测这一点。 他意识到、他们已经使用外部时钟完成了这一操作、但它是另一个数据点、仅用于检查器件中的内部时钟。

    他问过有多少个设备发生了这种情况、但我不知道他是否看到客户在上一个帖子中已经尝试过两个设备。

    这可能需要一些时间、但我将与设计团队核实、看看他们是否对此有任何想法。 我不知道还有其他类似的问题、但我也会检查是否有任何报告。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫的好日子

    谢谢! 我将会等待任何消息。

    您能告诉我如何检查内部发生器的频率吗?

    还会回答您关于 ID 控制寄存器的问题。 客户告知 D2h 的值

     

    谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、


    当 CLKSEL 引脚=1且 CLK_EN 位被设定为1时、内部振荡器可被引出至 CLK 引脚。 CLK_EN 位于 CONFIG1寄存器中。 此外、D2h 是 ID 寄存器的正确读数。

    但是、我确实与另一位应用工程师进行了交谈、他回顾了这一点、并注意到我错过了一些寄存器设置。 首先、客户告知 CONFIG1寄存器设置为 C5h。 这是无效设置。 如果您看一下 CONFIG1寄存器、则保留位4应设置为1。 此设置应为 D5h。

    另外、客户告知 CONFIG2寄存器设为12h。 这也是无效设置。 位7:5也被保留并且应该被设定为1。 所有值都相等、此设置应为 F2。

    这些保留位设置可能对器件的运行很重要。 有时、这些用于替代未使用模式、因此检查它们非常重要。 我将确保他们认真遵循这些原则。 让客户进行这些更改、看看它是否正确设置了数据速率。 我可能会在检查内部振荡器频率之前查看这些设置。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、

    我没有提到的另一个注意事项是、我们通常不会在数据转换器的电源或接地中使用电感器。 在这些器件中、将存在一定数量的数字电流、并且使用电感器将使电压电源尖峰、数字电流中的 L (di/dt)较大。 对于原理图中的任何测试(L1E1)、我都会将电感器短路。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫的好日子

    客户解决了这个问题。

    CONFIG1寄存器的位4中存在问题。

    他将其更改为 D5H (而不是 C5H)、现在速度符合表中的要求。

    感谢您的帮助!

    Mikhail