您好!
目前、我们能够从 ADS1258-EP 中检索通道数据、而不会出现任何问题、包括从基准读取等内部通道中检索通道数据。 但是、我们无法获取正确的温度数据。
例如、参考电压为4.765V 时、我们得到270155样本、然后按照数据表计算:
((((270155 * 4.765V / 2^23b)* 1e6 uV/V - 168000uV)/ 394)+ 25 =-11.91°C
我们知道 IC 的温度约为23°C 我们的行为是否有问题?
谢谢、
David
| 270155. |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前、我们能够从 ADS1258-EP 中检索通道数据、而不会出现任何问题、包括从基准读取等内部通道中检索通道数据。 但是、我们无法获取正确的温度数据。
例如、参考电压为4.765V 时、我们得到270155样本、然后按照数据表计算:
((((270155 * 4.765V / 2^23b)* 1e6 uV/V - 168000uV)/ 394)+ 25 =-11.91°C
我们知道 IC 的温度约为23°C 我们的行为是否有问题?
谢谢、
David
| 270155. |
尊敬的 David:
使用4.765V 基准电压时,您的满量程范围(FSR)为2*1.0666*4.765或10.165V
如果您采用 FSR 并除以代码数(2^24)、则得到的 LSB 大小为0.6059uV。
如果将 LSB 大小乘以代码值(270155)、则得到163、687。 这将为您提供以 uV 为单位的温度读数、然后您可以将其插入 ADS1258-EP 数据表中的公式10中。
163687 - 168000 =-4313
-4313 / 563 =-7.66
-7.66 + 25 = 17.34°C
请注意、ADS1258-EP 上的温度传感器精度不高、与真实值可能存在5-10°C 的关系。 温度传感器用于进行粗略测量、以确定 ADC 是否接近其最高工作温度。
布莱恩