This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:读取器件温度

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/922900/ads1258-ep-reading-device-temperature

器件型号:ADS1258-EP

您好!

目前、我们能够从 ADS1258-EP 中检索通道数据、而不会出现任何问题、包括从基准读取等内部通道中检索通道数据。 但是、我们无法获取正确的温度数据。

例如、参考电压为4.765V 时、我们得到270155样本、然后按照数据表计算:

((((270155 * 4.765V / 2^23b)* 1e6 uV/V - 168000uV)/ 394)+ 25 =-11.91°C

我们知道 IC 的温度约为23°C 我们的行为是否有问题?

谢谢、

David

270155.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    使用4.765V 基准电压时,您的满量程范围(FSR)为2*1.0666*4.765或10.165V

    如果您采用 FSR 并除以代码数(2^24)、则得到的 LSB 大小为0.6059uV。

    如果将 LSB 大小乘以代码值(270155)、则得到163、687。 这将为您提供以 uV 为单位的温度读数、然后您可以将其插入 ADS1258-EP 数据表中的公式10中。

    163687 - 168000 =-4313

    -4313 / 563 =-7.66

    -7.66 + 25 = 17.34°C

    请注意、ADS1258-EP 上的温度传感器精度不高、与真实值可能存在5-10°C 的关系。 温度传感器用于进行粗略测量、以确定 ADC 是否接近其最高工作温度。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Bryan!